Zum Onlineshop
Schwebende industrielle Embedded-CPU-Platinen über einer Hand vor grauem Hintergrund

Embedded Systems: das Rückgrat moderner Elektronik

Elektronische Intelligenz steckt heute in nahezu jedem technischen Produkt. Ob Haushaltsgerät, Industrieanlage, Fahrzeug oder Medizingerät: Im Inneren arbeitet meist ein spezialisiertes Rechnersystem, das eine klar definierte Aufgabe übernimmt. Solche Systeme werden als Embedded Systems bezeichnet. Wir erklären Ihnen, wie Embedded Systems aufgebaut sind, welche zentralen Komponenten dazugehören und in welchen Einsatzgebieten sie eine tragende Rolle spielen.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | | Lesezeit: ca. 4 Minuten

Was ist ein Embedded System?

Ein Embedded System ist ein spezialisiertes, in ein übergeordnetes Produkt integriertes Rechnersystem, das eine klar definierte Funktion übernimmt.

Im Unterschied zu einem klassischen PC oder Server ist ein Embedded System also nicht universell nutzbar, sondern für eine bestimmte Anwendung optimiert. Es arbeitet häufig im Hintergrund, ohne direkte Benutzeroberfläche, und ist auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt.

Typische Merkmale eines Embedded Systems sind:

  • spezialisierte Funktion statt universeller Nutzung
  • Integration in ein übergeordnetes System
  • oft ressourcenoptimiert oder anwendungsspezifisch dimensioniert
  • hoher Grad an Optimierung
  • oft Echtzeitfähigkeit

Wissenswert: Ein Mikrocontroller allein ist noch kein vollständiges Embedded System, bildet jedoch häufig dessen Kern. Erst das Zusammenspiel aus Hardware, Peripherie und Software ergibt das komplette System.

Zu den Mikrocontrollern

Wie funktioniert ein Embedded System?

Ein Embedded System verarbeitet Eingaben aus seiner Umgebung, trifft auf Basis programmierter Logik Entscheidungen und steuert anschließend definierte Ausgänge. Sensoren erfassen physikalische Größen wie Temperatur, Druck oder Bewegung und wandeln diese in elektrische Signale um. Die Recheneinheit verarbeitet diese Signale mithilfe der eingebetteten Software.

Abhängig von den berechneten Ergebnissen werden Aktoren angesteuert, beispielsweise Motoren, Ventile oder Displays. Dieser Ablauf erfolgt kontinuierlich oder ereignisgesteuert und bei vielen Anwendungen unter festen Zeitvorgaben. So entsteht ein geschlossener Regel- oder Steuerkreis, der physikalische Prozesse überwacht, beeinflusst oder automatisiert.

Welche Komponenten gehören zu einem Embedded System?

Ein Embedded System besteht aus mehreren funktionalen Bausteinen, die gemeinsam eine klar definierte Aufgabe erfüllen. Unabhängig von Komplexität oder Einsatzgebiet bilden folgende Komponenten die technische Grundlage:

Recheneinheit

Diese kann bestehen aus:

  • einem Mikrocontroller (MCU)
  • einem Mikroprozessor (MPU)
  • einem System-on-Chip (SoC)

Mikrocontroller integrieren häufig bereits Speicher und Peripherie auf einem Chip und eignen sich für kompakte, energieeffiziente Anwendungen. Mikroprozessoren kommen zum Einsatz, wenn höhere Rechenleistung oder komplexe Betriebssysteme erforderlich sind.

Mehr über die Auswahl des richtigen Mikrocontrollers erfahren

Speicher

Ein Embedded System benötigt typischerweise:

  • Flash-Speicher für Programmcode
  • RAM für temporäre Daten
  • gegebenenfalls EEPROM oder nichtflüchtigen Speicher für persistente Parameter

Die Dimensionierung erfolgt anwendungsspezifisch.

Schnittstellen und Peripherie

Zur Kommunikation mit externen Komponenten werden je nach Anforderung unterschiedliche Interfaces eingesetzt, etwa:

  • GPIO
  • ADC und DAC
  • I²C
  • SPI
  • UART
  • CAN
  • Ethernet

Stromversorgung

Eine stabile und angepasste Energieversorgung ist essenziell. Typische Elemente sind:

  • Spannungsregler
  • DC/DC-Wandler
  • Power-Management-ICs
  • Batteriemanagement-Lösungen

Zu DC/DC-Wandlern

Software

Die Software steuert das Zusammenspiel aller Komponenten und kann realisiert sein als:

  • Bare-Metal-Anwendung ohne Betriebssystem
  • Echtzeitbetriebssystem (RTOS)
  • Embedded Linux bei komplexeren Plattformen

Zentrale Komponenten im Systemkontext

Neben dem strukturellen Aufbau entscheidet die konkrete Systemauslegung bei Embedded Systems darüber, wie die Bausteine zusammenwirken.

Sensoren und Aktoren

Sensoren erfassen physikalische Größen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Aktoren setzen berechnete Signale in mechanische oder elektrische Aktionen um. Das Embedded System übernimmt die Auswertung, Entscheidungslogik und Ansteuerung, häufig als geschlossener Regelkreis.

Kommunikationsmodule

Vernetzte Embedded Systems integrieren zusätzliche Kommunikationsbausteine. Diese ermöglichen die drahtlose Übertragung über WLAN oder Bluetooth sowie industrielle Bussysteme oder Ethernet-basierte Protokolle. Damit werden Embedded Systems zu Bestandteilen übergeordneter Infrastrukturen oder IoT-Architekturen.

Leistungselektronik

In Anwendungen mit höheren Strömen oder Spannungen steuert das Embedded System Leistungshalbleiter wie MOSFETs oder IGBTs über entsprechende Treiberstufen. So lassen sich Motoren, Heizsysteme oder industrielle Aktoren präzise regeln.

Jetzt Leistungshalbleiter entdecken

 

Wo werden Embedded Systems typischerweise eingesetzt?

Embedded Systems finden sich in fast jedem technischen Bereich. Im Internet of Things (IoT) sind Embedded Systems das Bindeglied zwischen physischer Welt und digitaler Infrastruktur. In industriellen Produktionsanlagen steuern sie Motoren, Sensorik oder Fördertechnik. Im Automotive-Bereich enthalten zahlreiche Fahrzeuge Embedded Systems, etwa in Motorsteuergeräten oder Assistenzsystemen.

Auch in der Medizintechnik sowie in Konsum- und Haushaltsgeräten werden zunehmend Embedded Systems eingesetzt, etwa in Diagnosegeräten und Infusionspumpen oder in Waschmaschinen und Smart-Home-Komponenten.

Welche Anforderungen müssen Embedded Systems erfüllen?

Embedded Systems sind heute integraler Bestandteil komplexer Architekturen. Entsprechend steigen die Erwartungen an Sicherheit und Systemstabilität. In industriellen und sicherheitskritischen Anwendungen stehen etwa Zuverlässigkeit, Langzeitverfügbarkeit und deterministisches Zeitverhalten im Vordergrund. In Konsum- oder IoT-Geräten dominieren hingegen häufig Energieeffizienz und Kostenoptimierung.

Eine zentrale Rolle spielt auch die Echtzeitfähigkeit. Viele Systeme steuern physikalische Prozesse, bei denen Reaktionszeiten exakt definiert sein müssen. Darüber hinaus sind EMV-Festigkeit, thermische Stabilität und mechanische Robustheit wesentliche Kriterien. In vernetzten Systemen kommen Anforderungen an IT-Sicherheit und geschützte Kommunikation hinzu.

Welche Herausforderungen gibt es im Designprozess?

Die Entwicklung eines Embedded Systems erfordert eine enge Verzahnung von Hardware und Software.

Zu den zentralen Herausforderungen gehören:

  • Hardware-Software-Co-Design
  • Stromversorgungsarchitektur
  • thermische Auslegung
  • Debugging und Validierung
  • Zertifizierungsanforderungen

Fehlentscheidungen in frühen Designphasen können spätere Anpassungen erheblich erschweren. Eine sorgfältige Auswahl von Halbleitern, Peripherie- und Power-Komponenten ist daher entscheidend.

Typischer Entwicklungsablauf
Mann mit einem rotem Helm, der drei Glühbirnen aufgebracht hat. Der Mann trägt Hemd und Fliege.

1. Anforderungsdefinition

2. Hardwareauswahl

3. Softwarearchitektur

4. Prototyping

5. Validierung und Tests

6. Serienfreigabe

Embedded Systems ganzheitlich denken und umsetzen

Embedded Systems bilden die technologische Grundlage moderner Elektronik. Sie steuern Maschinen, regeln Prozesse, vernetzen Geräte und ermöglichen intelligente Funktionen in nahezu allen Branchen. Ihre Leistungsfähigkeit hängt dabei aber entscheidend von der sorgfältigen Auswahl und Integration aller Komponenten ab.

Für Entwickler und technische Einkäufer bedeutet dies, Komponenten nicht isoliert, sondern im Systemkontext zu betrachten. Denn: Eine strukturierte Systembetrachtung reduziert Risiken, verkürzt Entwicklungszeiten und schafft langfristige Planungssicherheit.

Bürklin bietet nicht nur ein umfangreiches Portfolio an Mikrocontrollern und Leistungshalbleitern, sondern auch Transparenz hinsichtlich Produktverfügbarkeit und Lifecycle-Status – eine wichtige Grundlage für stabile und nachhaltige Embedded-Designs.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.