Solar Steckverbinder
Steckverbinder für die zuverlässige Verbindung von PV-Modulen und Strings.
Was benötigen Sie für Ihre PV-Anlage? Hier geht es direkt zum richtigen Produktbereich:
Solar Steckverbinder
Steckverbinder für die zuverlässige Verbindung von PV-Modulen und Strings.
Photovoltaiksicherungen
Sicherungen und Schutzkomponenten für den sicheren Betrieb von PV-Anlagen.
Werkzeug zur PV Installation
Werkzeuge für Montage, Konfektionierung und fachgerechte Installation von PV-Komponenten.
Photovoltaik-Anlagen wandeln Sonnenlicht über den photovoltaischen Effekt direkt in elektrische Energie um. In Solarzellen erzeugt einfallendes Licht eine Gleichspannung (DC). Eine einzelne Solarzelle erzeugt jedoch nur eine geringe Spannung. Deshalb werden mehrere Zellen zu einem Solarmodul verschaltet. Mehrere Module wiederum werden in Reihe zu sogenannten Strings verbunden.
In gewerblichen und industriellen Anlagen entstehen dabei Spannungen von bis zu 1.500 Volt DC – was hohe Anforderungen an alle eingesetzten Komponenten stellt.
Eine PV-Anlage besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Subsystemen. Die korrekte Dimensionierung und Auswahl jeder einzelnen Komponente ist entscheidend für Sicherheit, Leistung und Lebensdauer der Gesamtanlage.
Die Lebensdauer einer PV-Anlage beträgt 25–30 Jahre. In diesem Zeitraum sind die Komponenten extremen Bedingungen ausgesetzt: UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
Minderwertige Verbindungen, unterdimensionierte Kabel oder nicht-kompatible Steckverbinder führen zu Leistungsverlusten, erhöhten Widerständen und im schlimmsten Fall zu Bränden. Die Wahl qualitativ hochwertiger, normkonformer Komponenten ist daher keine Option, sondern eine Notwendigkeit.
Solarzellen und Solarpanels ansehen</a >Die DC-Seite ist das elektrische Fundament jeder PV-Anlage. Je nach Auslegung können dort Spannungen bis 1.000 Volt oder 1.500 Volt DC auftreten. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Kabel, Verbindungstechnik und Schutzkomponenten. Fehlerhafte oder unterdimensionierte Verbindungen können Lichtbögen, Hotspots und im Extremfall Brände verursachen.
Die korrekte Dimensionierung der DC-Kabel ist eine der wichtigsten Planungsaufgaben. Die DC-Verkabelung zählt zu den sicherheits- und ertragsrelevantesten Komponenten einer Photovoltaikanlage. Solarkabel verbinden Module, Strings, Generatoranschlusskästen und Wechselrichter miteinander. Sie sind dauerhaft Witterung, Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen ausgesetzt – und führen gleichzeitig hohe Gleichspannungen.
MC4-kompatible Solar-Steckverbinder haben sich als Industriestandard etabliert. Systeme von Herstellern wie Stäubli Electrical Connectors ermöglichen dauerhaft sichere Verbindungen im Außenbereich.
Wichtig:
Generatoranschlusskästen bündeln mehrere Strings und übernehmen Schutz- und Überwachungsfunktionen. In diesem Bereich kommen speziell ausgelegte Photovoltaiksicherungen zum Einsatz, die für hohe DC-Spannungen geeignet sind.
DC-Schutzmaßnahmen umfassen:
Der Wechselrichter ist das zentrale Bindeglied zwischen PV-Anlage und Stromnetz. Neben der Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom übernimmt er Aufgaben der PV-Anlagensteuerung und Überwachung.
Je nach Anlagengröße und Anforderung kommen unterschiedliche Wechselrichtertypen zum Einsatz: String-Wechselrichter für kleinere bis mittlere Anlagen, Zentralwechselrichter für große Freiflächenanlagen oder Mikrowechselrichter für moduloptimierte Systeme. Die Anzahl der anschließbaren Strings hängt vom Gerätetyp und der Anzahl der MPP-Tracker ab.
Maßgeblich für die Dimensionierung sind unter anderem:
Auch in diesem Fall gilt: Der Spannungsfall sollte möglichst gering bleiben.
In der Regel ist eine separate Absicherung vor der Einspeisung in den Hauptverteiler erforderlich. Dazu zählen:
Die AC-seitige Absicherung richtet sich insbesondere nach
Der Zählerschrank für die PV-Anlage ist das technische Bindeglied zum öffentlichen Netz.
Die richtige Schutztechnik ist entscheidend für den sicheren und dauerhaften Betrieb einer PV-Anlage – sowohl auf der DC- als auch auf der AC-Seite. Die relevanten Normen definieren klare Anforderungen an Personenschutz, Leitungsschutz und Anlagenschutz.
Überspannungsschutz (ÜSS)
Überspannungsschutz ist sowohl auf der DC- als auch auf der AC-Seite wichtig – insbesondere bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz.
Photovoltaiksicherungen
PV-Sicherungen sind speziell für hohe Gleichspannungen ausgelegt und unterscheiden sich von klassischen AC-Sicherungen. Sie schützen Strings vor Rückströmen und Kurzschlussereignissen.
Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)
Bei kleineren Anlagen ist der NA-Schutz häufig im Wechselrichter integriert. Bei größeren Einspeiseleistungen kann ein externer Schutz erforderlich sein – abhängig von Netzbetreiber-Vorgaben.
Leistungsverluste bei PV-Anlagen entstehen häufig schleichend. etwa durch Kontaktprobleme, Isolationsschäden oder fehlerhafte Strings. Ohne regelmäßige Überwachung und Wartung bleiben solche Probleme oft über Jahre unentdeckt und mindern den Ertrag erheblich.
Wichtige Prüfungen im Überblick
AC-seitige Prüfungen
Messtechnik für PV-Anlagen
Unsaubere Crimpverbindungen sind eine der häufigsten Fehlerquellen bei PV-Installationen. Sie führen zu erhöhten Übergangswiderständen, lokaler Wärmeentwicklung und im schlimmsten Fall zu Lichtbögen und Bränden. Geeignete Werkzeuge und abgestimmtes Zubehör sind daher wesentlicher Bestandteil der Anlagenqualität – sowohl bei der Erstinstallation als auch im Servicefall.
Best Practices bei der Konfektionierung
Werkzeuge für PV-Anlagen
Wir arbeiten mit führenden Herstellern zusammen, die sich auf hochwertige Komponenten für Photovoltaik-Anwendungen spezialisiert haben. Jeder Hersteller bringt spezifisches Know-how und zertifizierte Produkte für unterschiedliche Bereiche der PV-Installation mit.
Stäubli Electrical Connectors
MC4-Stecksysteme für normgerechte, langlebige Verbindungstechnik auf der DC-Seite.
Hersteller entdecken
HellermannTyton
UV-beständige Lösungen für strukturiertes Kabelmanagement im Außenbereich.
Hersteller entdecken
LAPP
Leitungen für Photovoltaik-Anwendungen mit hoher Spannungs- und Temperaturbeständigkeit.
Hersteller entdecken
FLUKE
Messtechnik für DC- und AC-Prüfungen sowie die strukturierte Anlagenüberwachung.
Hersteller entdeckenBei PV-Anlagen entscheidet das Zusammenspiel aus Anschluss, Verkabelung, Schutztechnik und Messtechnik über Zuverlässigkeit und Effizienz. Mit unseren Services unterstützen wir Sie von der Auswahl bis zur langfristigen Bedarfsabsicherung – für DC- und AC-Seite gleichermaßen.
Technische Beratung & Auswahlunterstützung
Wir helfen bei der Auswahl geeigneter Komponenten vom Anschluss bis zur Verkabelung und dem Schutz Ihrer PV-Anlage.
Übersichtliches Portfolio & strukturierte Produktsuche
Von Solarkabeln bis hin zu Photovoltaiksicherungen erhalten Sie alle relevanten Komponenten gebündelt und schnell auffindbar.
Schnelle Verfügbarkeit
Viele Produkte sind kurzfristig lieferbar und sofort einsatzbereit – für planbare Installation und Wartung.
Sie interessieren sich für spezifische Fragestellungen rund um PV-Anlagen? In unserem Wissens-Hub finden Sie fundierte Fachbeiträge zu Photovoltaik, Energieeffizienz und Verbindungstechnik – für eine solide Basis zur Bewertung und Umsetzung Ihrer PV-Projekte.