Recycling & Entsorgung

Elektroaltgeräte und Batterien dürfen Sie nicht im Hausmüll entsorgen. Elektroaltgeräte enthalten wertvolle Ressourcen, die in Recyclingverfahren wiedergewonnen und wiederverwendet werden können. Ebenso können sie auch Schadstoffe enthalten, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen.

Entsorgung von Elektroaltgeräten

1. Wie sind Elektrogeräte zu erkennen?

Altgeräte-Entsorgung

Altgeräte, auf denen eine durchgestrichene Mülltonne auf Rädern abgebildet ist, stellen solche Elektro- und Elektronikgeräte dar, die gemäß § 10 ElektroG getrennt entsorgt werden müssen.

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

2. Ihre Verpflichtung

Sie als Endnutzer sind gemäß § 10 ElektroG dazu verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben hierbei Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, vom Altgerät zu trennen, um diese gesondert zu entsorgen. Sie können die Elektroaltgeräte bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgeben. Wir sind ebenfalls zur Rückgabe verpflichtet, so dass Sie Ihre Elektroaltgeräte auch bei uns (Bürklin GmbH & Co. KG, Grünwalder Weg 30, D-82041 Oberhaching), in haushaltsüblichen Mengen, abgeben können.

3. Unsere Rücknahmeverpflichtung

Als Händler sind wir zur Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet. Wir übernehmen die für Sie kostenlose fachgerechte Behandlung, Verwertung und Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Bürklin GmbH & Co. KG ist bei der „Stiftung Elektro-Altgeräte Register“ (EAR) mit der Reg.-Nr. 58758954 registriert.

Beim Versand im Rahmen einer Bestellung über unseren Online-Shop gelten folgende Rücknahmebestimmungen:

a) Rücknahme beim Kauf von Klein- und Großgeräten

Bei Kauf eines Geräts aus den nachfolgenden Kategorien können Sie eine kostenlose Abholung beauftragen. Als Händler sind wir dazu gesetzlich verpflichtet, Ihnen diesen Service anzubieten. Das Altgerät muss im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät haben.

  • ElektroG-Kategorie 1: Wärmeübertrager (z.B. Kühlschränke, Klimageräte etc.)
  • ElektroG-Kategorie 2: Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten (z.B. Fernseher, Computermonitore etc.)
  • ElektroG-Kategorie 4: Großgeräte (z.B. Großrechner, Großdrucker, Kopiergeräte; mindestens eine der äußeren Abmessungen beträgt mehr als 50 cm)

Während des Kaufvorgangs im Online-Shop können Sie auswählen, wenn Sie eine kostenlose Abholung Ihres Altelektrogerät wünschen. Ihnen wird sodann die Möglichkeit eröffnet, kostenfrei das Altgerät bei einem Paketdienstleister abzugeben. Bei Speditionsware ist es möglich, dass das Altgerät direkt bei Lieferung des neuen Gerätes mitgenommen wird; Sie werden rechtzeitig informiert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass kein Wunsch-Datum vereinbart werden kann. Am Tag der Abholung, der Ihnen nach Abstimmung mit dem Paketdienst bekannt gegeben wird, muss das Altgerät in einem Zeitfenster von 08:00-20:00 Uhr zur Übergabe bereitstehen. Zerstörungsfrei entnehmbare Batterien, Akkus und Lampen müssen dem Altgerät entnommen sein. Es muss transportsicher verpackt sein und die Sendung darf in Abmessungen und Gewicht die Maximalwerte eines Paketes nicht übersteigen. Bitte achten Sie auch darauf, vor Abgabe Ihres Altgerätes alle vorhandenen persönlichen oder sensiblen Daten zu löschen.

Lampen und Kleingeräte mit einer Kantenlänge kleiner oder gleich 50 cm (Kategorien 3, 5 und 6) sind von der Abholmöglichkeit von zu Hause ausgenommen. Diese können Sie bei uns nach Ihrem Kauf kostenfrei zurückbringen oder an einer anderen Rücknahmestelle in Ihrer Nähe abgeben.

Die nächste Rücknahmestelle finden Sie unter www.e-schrott-entsorgen.org.

b) Rücknahme von Kleingeräten an Sammelstellen

Kleine Altgeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 Zentimetern können Sie in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei bei uns auch ohne Kauf eines Neugeräts abgeben. Altgeräte können auch bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Sammelstellen der Städte/Gemeinden - Wertstoffhöfe) oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben werden.

Die nächste Rücknahmestelle finden Sie unter www.e-schrott-entsorgen.org.

Entsorgung von Batterien

Verbrauchte Batterien und Akkus können bei kommunalen Sammelstellen/Recyclinghöfen oder überall im Handel, wo Batterien/Akkus verkauft werden, kostenlos zurückgegeben werden. Bürklin hat sich dem Rücknahmesystem GRS angeschlossen und ist bei der „Stiftung Elektro-Altgeräte Register“ (EAR) mit der Reg.-Nr. 25355563 gemeldet. Betroffen sind alle Arten von Batterien, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung. Das Gesetz gilt also auch für Batterien, die in Produkten eingebaut oder beigefügt sind..