Altgeräte dürfen Sie nicht im Hausmüll entsorgen. Elektroaltgeräte enthalten wertvolle Ressourcen, die in Recyclingverfahren wiedergewonnen und wiederverwendet werden können. Ebenso können sie auch Schadstoffe enthalten, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen.
Altgeräte, auf denen eine durchgestrichene Mülltonne auf Rädern abgebildet ist, stellen solche Elektro- und Elektronikgeräte dar, die gemäß § 10 ElektroG getrennt entsorgt werden müssen.
Sie als Endnutzer sind gemäß § 10 ElektroG dazu verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben hierbei Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, vom Altgerät zu trennen, um diese gesondert zu entsorgen. Sie können die Elektroaltgeräte bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgeben. Wir sind ebenfalls zur Rückgabe verpflichtet, so dass Sie Ihre Elektroaltgeräte auch bei uns (Bürklin GmbH & Co. KG, Grünwalder Weg 30, D-82041 Oberhaching) abgeben können.
Als Händler sind wir zur Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet. Wir übernehmen die für Sie kostenlose fachgerechte Behandlung, Verwertung und Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
a) Beim Einkauf bei uns in Oberhaching vor Ort haben Sie die Möglichkeit Ihr Elektroaltgerät direkt und kostenlos, in haushaltsüblichen Mengen selbst abzugeben. Als Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind wir gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Dies ist nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft und unabhängig von den “ElektroG-Kategorien”. Die Annahme von Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen besteht.
b) Beim Versand im Rahmen einer Bestellung über unseren Online-Shop gelten folgende Rücknahmebestimmungen:
Bei Kauf eines Geräts aus den nachfolgenden Kategorien können Sie eine kostenlose Abholung beauftragen. Als Händler sind wir dazu gesetzlich verpflichtet, Ihnen diesen Service anzubieten. Das Altgerät muss im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät haben.
Während des Kaufvorgangs im Online-Shop können Sie auswählen, wenn Sie eine kostenlose Abholung Ihres Altelektrogerät wünschen. Ihnen wird sodann die Möglichkeit eröffnet, kostenfrei das Altgerät bei einem Paketdienstleister abzugeben. Bei Speditionsware ist es möglich, dass das Altgerät direkt bei Lieferung des neuen Gerätes mitgenommen wird; Sie werden rechtzeitig informiert.
Bitte beachten Sie, dass kein Wunsch-Datum vereinbart werden kann. Am Tag der Abholung, der Ihnen nach Abstimmung mit dem Paketdienst bekannt gegeben wird, muss das Altgerät in einem Zeitfenster von 08:00-20:00 Uhr zur Übergabe bereitstehen. Zerstörungsfrei entnehmbare Batterien, Akkus und Lampen müssen dem Altgerät entnommen sein. Es muss transportsicher verpackt sein und die Sendung darf in Abmessungen und Gewicht die Maximalwerte eines Paketes nicht übersteigen. Bitte achten Sie auch darauf, vor Abgabe Ihres Altgerätes alle vorhandenen persönlichen oder sensiblen Daten zu löschen.
Lampen und Kleingeräte mit einer Kantenlänge kleiner oder gleich 50 cm (Kategorien 3, 5 und 6) sind von der Abholmöglichkeit von zu Hause ausgenommen. Diese können Sie bei uns nach Ihrem Kauf kostenfrei zurückbringen oder an einer anderen Rücknahmestelle in Ihrer Nähe abgeben.
Die nächste Rücknahmestelle finden Sie unter www.portal.interzero.de.
c) Rücknahme von Kleingeräten an Sammelstellen
Kleine Altgeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 Zentimetern können Sie in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei bei uns auch ohne Kauf eines Neugeräts abgeben. Altgeräte können auch bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Sammelstellen der Städte/Gemeinden - Wertstoffhöfe) oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben werden.
Die nächste Rücknahmestelle finden Sie unter www.portal.interzero.de.