Halbleiter – Definition & Grundlagen
Halbleiter-Komponenten gehören zu den Grundbausteinen moderner Elektronik. Ohne sie wären weder Computer noch Smartphones, weder Photovoltaikanlagen noch Automatisierungssysteme denkbar. Doch was genau ist ein Halbleiter? Und warum ist dieses Material so entscheidend für die Technologie von heute? Im Magazinbeitrag fassen unsere Experten die wichtigsten Informationen für Sie zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Halbleiter: Was ist das?
- Einsatzgebiete von Halbleitern & Halbleiterkomponenten
- Die Unterschiede: Leiter – Halbleiter – Isolatoren
- Was ist eine Dotierung?
- Welche Halbleitermaterialien gibt es?
- Halbleiterbauelemente: vom Material zur Funktion
- Zukunftstrends und Innovationen
- Halbleiter: Relevante Zukunftstechnologie
Halbleiter: Was ist das?
Halbleiter sind Materialien, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der von Leitern und Isolatoren liegt und sich beeinflussen lässt. Beispielsweise durch gezielte Veränderungen der Materialstruktur, der sogenannten Dotierungen, lässt sich die Leitfähigkeit von Halbleitern präzise anpassen. Auf diese Weise entstehen Bauelemente wie Dioden, Transistoren oder integrierte Schaltungen, die das Rückgrat elektronischer Geräte bilden.
Einsatzgebiete von Halbleitern & Halbleiterkomponenten
Halbleiterbauelemente finden sich in nahezu allen Bereichen der modernen Technik. In der Unterhaltungselektronik steuern sie den Datenfluss in Computern, Smartphones oder Fernsehern. In der Industrie sind sie zentrale Bestandteile von Steuerungen, Sensorik und Leistungselektronik – etwa in Robotiksystemen, Antriebstechnik oder Automatisierungslösungen.
Auch im Fahrzeugbau sind Halbleiter unverzichtbar: Sie regeln Motorsteuerungen, unterstützen Fahrerassistenzsysteme und ermöglichen die Energieverteilung in Elektrofahrzeugen. In der Energietechnik wiederum kommen sie in Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen, in Stromnetzen oder bei der Ladeinfrastruktur zum Einsatz. Selbst in der Medizintechnik, der Luftfahrt oder der Telekommunikation erfüllen Halbleiter essenzielle Funktionen, überall dort, wo die kompakte, effiziente und präzise Steuerung elektronischer Prozesse gefragt ist.
Die Unterschiede: Leiter – Halbleiter – Isolatoren
Ob einfache Diode oder komplexer Mikrochip: Die physikalischen Eigenschaften von Halbleitern sind die Voraussetzung für die Funktion vieler elektronischer Bauelemente.
Leiter
Dies sind Materialien mit sehr hoher elektrischer Leitfähigkeit. Ein Beispiel: Kupfer. Valenzband und Leitungsband überlappen sich in diesem Fall. Das bedeutet: Die freien Elektronen können frei fließen. Sie werden bei der Konstruktion von Stromkabeln, Leiterbahnen oder Kontakten verwendet.
Halbleiter
Halbleiter verfügen über eine mittlere bzw. über eine steuerbare Leitfähigkeit. Es besteht eine kleine Bandlücke zwischen Valenzband und Leitungsband. Durch bestimmte Beeinflussungen, wie etwa bei der Dotierung, können Elektronen dennoch fließen. Das bekannteste Halbleitermaterial ist Silizium. Dieses und andere Halbleitermaterialien – dazu später mehr – werden bei der Konstruktion von Transistoren, Dioden, integrierten Schaltungen und anderen Halbleiterkomponenten verwendet.
Isolator
Solche Materialien zeichnen sich dadurch aus, dass sie über keine elektrische Leitfähigkeit verfügen. Sprich: Es gibt eine große Bandlücke. Die Elektronen bleiben in diesem Fall im Valenzband gebunden. Beispiele für Isolatoren sind Glas, Keramik oder Kunststoff. Sie kommen in Isolationen, Gehäusen oder in Schutzschichten zum Einsatz.
Was ist eine Dotierung?
Es wurde festgehalten: Die Leitfähigkeit eines Halbleiters kann gezielt verändert werden – beispielsweise durch Temperaturerhöhung oder Lichteinfall. Noch entscheidender hierfür ist aber die sogenannte Dotierung. Dabei werden Fremdatome in das Halbleitermaterial eingebracht.
Das Ziel: die elektronischen Eigenschaften des Kristallgitters zu verändern. Je stärker ein Material dotiert wird, desto höher seine Leitfähigkeit. Es kann vorkommen, dass ein Halbleiter dadurch Leitereigenschaften erhält. In diesem Fall spricht man von einem degenerierten Halbleiter.
Welche Halbleitermaterialien gibt es?
Nicht jeder Halbleiter ist gleich. Je nach Anwendung der jeweiligen Komponenten unterscheiden sich die Anforderungen an elektrische Leitfähigkeit, Temperaturverhalten, Schaltgeschwindigkeit und mechanische Eigenschaften. Entsprechend vielfältig ist die Auswahl an Halbleitermaterialien. Neben dem weit verbreiteten Silizium kommen auch spezialisierte Verbindungen zum Einsatz, etwa in der Hochfrequenztechnik oder Leistungselektronik.
Die wichtigsten Halbleitermaterialien im Überblick:
Silizium (Si)
Silizium gilt als Standardmaterial in der Halbleitertechnik. Es zeichnet sich durch seine hohe Wärmeleitfähigkeit und Kompatibilität mit der CMOS-Technologie aus. Es gilt zudem als günstige Wahl und ist einfach zu verarbeiten.
Germanium (Ge)
Früher war Germanium weit verbreitet. Heute kommt es eher in Spezialbereichen zum Einsatz. Gerade bei Infrarot-Anwendungen zeigt das Material seine hohe Effizienz und verbesserte Lichtübertragung. Bei niedrigen Temperaturen ist Germanium leistungsfähiger als Silizium, bei höheren Temperaturen kommt es allerdings oftmals zu Problemen. Germanium ist außerdem teurer als Silizium und deutlich seltener.
Galliumarsenid (GaAs)
Dieses Material ist bei Hochfrequenz- und Hochleistungselektronik deutlich leistungsstärker als Silizium. Der Grund: seine höhere Elektronenbeweglichkeit. Die Folge sind schnellere Schaltzeiten, bessere Temperaturbeständigkeit und die Fähigkeit zum Umgang mit höheren Frequenzen. Zum Einsatz kommt es vor allem bei Solarzellentechnologien und optoelektronischen Geräten, da GaAs bei der Umwandlung von Licht in Elektrizität besonders effizient ist.
Sie möchten mehr über die Technologie hinter Solarzellen erfahren? In unserem Blogbeitrag klären wir auf:
Siliziumkarbid (SiC)
Im Vergleich zu herkömmlichem Silizium wartet SiC mit deutlich mehr Vorteilen auf, unter anderem in den Bereichen Effizienz und Leistungsdichte. Die Vorteile haben ihren Preis: SiC ist deutlich teurer als herkömmliches Silizium. SiC wird in zukunftsrelevanten Technologien zum Einsatz gebracht, darunter in der Leistungselektronik, Elektromobilität, in der Industrie 4.0, Luft- und Raumfahrt und in der Energietechnik.
Galliumnitrid (GaN)
Ebenfalls leistungsstärker als Si, insbesondere bei Leistungsanwendungen. Die geringeren Verluste, die höhere Schaltgeschwindigkeit und Leistungsdichte sowie die verbesserte Wärmeleitfähigkeit machen GaN ideal für 5G-Infrastrukturen und Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien. GaN hat aber auch Nachteile. Beispielsweise ist die Herstellung großer defektfreier GaN-Kristalle sehr schwierig, ebenso wie die Dotierung. Außerdem weist GaN eine geringere Spannungsfestigkeit auf (Bauteile sind nur bis 600V ausgelegt) und sind empfindlich gegen Überspannung.
Jetzt Whitepaper zur 5G Technologie in der Elektronik herunterladen!
Halbleiterbauelemente: vom Material zur Funktion
Halbleiter entfalten ihre technische Relevanz erst durch ihre Verwendung in aktiven und passiven Bauelementen in der Elektronikfertigung. Diese Komponenten bilden das Herzstück moderner Elektronik, von der einfachen Gleichrichtung bis zur komplexen Datenverarbeitung. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über zentrale Halbleiterbauelemente und ihre typischen Anwendungen:
Diode
Eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung passieren. Im Durchlassbetrieb leitet sie, im Sperrbetrieb blockiert sie den Stromfluss.
Anwendung: Gleichrichtung in Netzteilen, Schutz vor Verpolung, Signalverarbeitung.
Transistor
Ein Transistor fungiert als elektronischer Schalter oder Verstärker. Je nach angelegter Spannung lässt er den Stromfluss fließen oder durchbricht ihn. So erfolgt eine gezielte Steuerung.
Anwendung: Verstärker, Schalter in Mikroprozessoren, Motorsteuerungen, Schaltnetzteile.
Integrierte Schaltungen (ICs)
Integrierte Schaltungen kombinieren viele Bauelemente wie Transistoren, Dioden, Kondensatoren und Widerstände auf einem Chip. Zu den Varianten zählen etwa Logik-ICs, Mikroprozessoren, Speicherchips & Co.
Anwendung: Rechenoperationen, Datenverarbeitung, Steuerungsaufgaben in nahezu allen elektronischen Geräten.
Zukunftstrends und Innovationen
Die Halbleiterbranche ist geprägt von konstantem Fortschritt. Neue Materialien, Fertigungstechnologien und Marktanforderungen treiben die Entwicklung stetig voran. Gleichzeitig stellen globale Rahmenbedingungen die Branche vor neue Herausforderungen. Ein zentrales Thema verdeutlicht, in welche Richtung sich die Halbleitertechnologie derzeit bewegt: Quanten-Halbleiter.
Zwischen Quantenphysik und Halbleitern
Zukunftsorientierte Anwendungen verlangen nach leistungsfähigeren und effizienteren Lösungen. Eine Schlüsseltechnologie dabei: eine Verbindung zwischen Quantenphysik und Halbleitern, die sogenannten Quanten-Halbleiter. Sie bilden die Basis für Quantencomputer, die in Bezug auf Rechenleistungen eine noch nie dagewesene Steigerung versprechen. Nach und nach verändert diese Technologie bereits jetzt zukunftsrelevante Bereiche – von der Medizintechnik bis hin zur Klimaforschung. Auch im Bereich der Optoelektronik und Sensorik sorgen Quanten-Halbleiter schon jetzt für nachhaltige Veränderungen der Branche.
Jetzt mehr zu den aktuellen Halbleiter-Trends in unserem Blogbeitrag erfahren:
Halbleiter-Trends: Schlüsseltechnologie für eine vernetzte Zukunft
Halbleiter: Relevante Zukunftstechnologie
Wer elektronische Systeme entwickeln, verstehen oder optimieren möchte, kommt an einem soliden Grundlagenwissen zu Halbleitern nicht vorbei. Ihre besonderen Eigenschaften, die Möglichkeit zur gezielten Beeinflussung durch Dotierung und ihr breites Anwendungsspektrum machen sie zu Schlüsselkomponenten in nahezu allen technischen Bereichen – von Unterhaltungselektronik über Industrieautomation bis hin zur Energietechnik. Wir dürfen gespannt sein, was neue Entwicklungen wie die Quanten-Halbleiter noch bringen werden.