Zum Onlineshop
Messtechnik Medizin: Ältere asiatische Frau, die ihren Blutdruck mit einer Smartwatch misst, im Konzept der Augmented Reality, Anwendungs-Interface-Design, UX-UI-Design und Gesundheitswesen

Präzision für die Gesundheit: Messtechnik in der Medizin

Moderne Medizintechnik setzt auf höchste Genauigkeit. Und diese beginnt bereits bei der richtigen Messtechnik. Sensoren, Datenlogger und Analysegeräte erfassen in Echtzeit, was für Diagnose, Therapie und Patientenüberwachung entscheidend ist. Doch mit steigenden Anforderungen durch die zunehmende Präzision wächst auch die Komplexität. Im Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Messtechnik zur Schlüsseltechnologie im Gesundheitsbereich wird und welche Komponenten im Detail gefragt sind.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | | Lesezeit: ca. 7 Minuten

Wo kommt Messtechnik in der Medizin zum Einsatz?

Ob in der Diagnostik, Therapie oder bei der Überwachung: Moderne Medizintechnik kommt nicht ohne präzise Messtechnik aus. Hochqualitative Produkte in diesem Bereich sorgen dafür, dass medizinische Geräte zuverlässig funktionieren – und Ärzte, Pflegepersonal sowie Patienten auf exakte Werte vertrauen können.

Die zahlreichen Anwendungen zeigen: Messtechnik in der Medizintechnik ist so vielseitig wie unverzichtbar. Je nach Einsatzgebiet müssen Komponenten dabei höchste Anforderungen erfüllen, von Miniaturisierung über Ausfallsicherheit bis hin zur medizinischen Zulassung.

Jetzt Messtechnik bei Bürklin kaufen

Die Einsatzbereiche von Messtechnik in der Medizin im Überblick:

  • Diagnostik: Blutdruckmessgeräte, EKGs, Ultraschall- und Analysegeräte basieren auf sensibler Sensorik. Sie erfassen Vitaldaten wie Puls, Temperatur oder elektrische Signale – schnell, zuverlässig und oft in Echtzeit.
  • Therapie: In Infusionspumpen, Beatmungsgeräten oder Dialysemaschinen regelt Messtechnik die genaue Dosierung und überwacht wichtige Parameter wie Druck, Flussmenge oder Sauerstoffsättigung.
  • Monitoring und Patientenüberwachung: In Kliniken, aber auch im Homecare-Bereich, liefern Messsysteme kontinuierliche Daten. So lassen sich Zustände überwachen und Veränderungen frühzeitig erkennen – ein entscheidender Faktor in der Notfall- und Intensivmedizin.
  • Labortechnik und Forschung: In Laboren werden Proben analysiert, Flüssigkeiten exakt dosiert und Prozessparameter dokumentiert. In diesem Bereich sorgt die Messtechnik für Genauigkeit sowie Qualitätssicherung und liefert einen wichtigen Beitrag zur Erforschung von Krankheitsbildern.
  • Robotik und Prothetik: Sensoren messen Positionen, Bewegungen und Kräfte – essenziell für präzise Bewegungssteuerung, zum Beispiel bei OP-Robotern oder aktiven Prothesen.

Welche Anforderung muss Messtechnik in der Medizin erfüllen?

Kaum ein Bereich stellt so hohe Anforderungen an die Messtechnik wie die Medizintechnik. Der Grund: Wenn es um Gesundheit oder sogar Leben geht, zählt jedes Detail und jeder Messwert. Komponenten, die in diesem Bereich zum Einsatz kommen, müssen daher nicht nur präzise arbeiten, sondern auch strengen regulatorischen Vorgaben entsprechen.

Zuverlässigkeit und Genauigkeit stehen dabei an erster Stelle. Sensoren und Messsysteme müssen auch unter Dauerbelastung stabile und absolut verlässliche Ergebnisse liefern. Abweichungen, Verzögerungen oder Ausfälle können schwerwiegende Folgen haben und sind daher unbedingt zu vermeiden.

Weitere zentrale Anforderungen:

  • Miniaturisierung: Geräte in der Medizintechnik werden immer kompakter – etwa für mobile Anwendungen oder Wearables. Entsprechend platzsparend müssen auch die Messkomponenten sein.
  • Sicherheitsnormen: Die Einhaltung internationaler Normen ist Pflicht – insbesondere bei Systemen, die direkt mit dem Patienten in Kontakt stehen.
  • EMV-Verträglichkeit: Messsysteme müssen unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen sein, besonders in der Umgebung anderer Geräte oder bildgebender Verfahren.
  • Materialqualität: Für bestimmte Anwendungen sind biokompatible oder sterilisierbare Materialien erforderlich.
  • Langzeitstabilität: Komponenten müssen über lange Einsatzzeiten hinweg konstant präzise arbeiten – auch bei Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Vibrationen.

Die Kombination dieser Faktoren macht deutlich: Messtechnik für medizinische Anwendungen ist ein hochsensibler Bereich. Umso wichtiger ist es, auf erprobte Komponenten und spezialisierte Lieferanten zu setzen – etwa aus dem professionellen Sortiment von Bürklin.

Unser Tipp

Expertenwissen exklusiv für Sie kuratiert!

Sie möchten thematisch tiefer in bestimmte Themen wie z.B. Miniaturisierung oder EMV-Verträglichkeit einsteigen? Dann empfehlen wir Ihnen folgende Blogbeiträge:

Fokus Miniaturisierung: Je kleiner, desto besser

Elektromagnetische Verträglichkeit in der Industrie 4.0

Content-Hub Medizintechnik

Sensorik und Signalerfassung – das Herz der Messtechnik

Ob Diagnostikgerät, Beatmungssystem oder Laborautomation: Die Basis jeder medizinischen Messung ist eine verlässliche Sensorik. Sie bildet die Brücke zwischen der analogen Welt und den digitalen Auswertesystemen. Nur wenn die erfassten Signale exakt, störungsfrei und in Echtzeit übertragen werden, lassen sich präzise Entscheidungen treffen.

Zu den Sensoren bei Bürklin

Im Zentrum stehen unterschiedlichste Sensorarten, abgestimmt auf die jeweilige Anwendung:

  • Drucksensoren: Sie messen zum Beispiel Atemwegsdruck in Beatmungsgeräten oder den Blutdruck mithilfe von mobilen Messsystemen – oft mit extrem kurzen Reaktionszeiten.
  • Temperatursensoren: In Inkubatoren, Dialyseanlagen oder Diagnosegeräten erfassen sie Temperaturverläufe hochgenau – bei minimalem Energieverbrauch.
  • Durchflusssensoren: Die sogenannten Flow-Meter steuern die exakten Volumina etwa von Atemgasen oder Blutstrom pro Zeiteinheit.
  • Positions- und Wegsensoren: Sie kommen in der Medizintechnik beispielsweise in OP-Robotern, motorisierten Prothesen oder Reha-Systemen zum Einsatz – und ermöglichen dort eine präzise Steuerung.
  • Biopotential-Sensoren: Diese speziellen Modelle erfassen elektrische Signale des Körpers und liefern die Grundlage für aussagekräftige Diagnosen.
    Viele Systeme sind zusätzlich mit digitalen Schnittstellen ausgestattet – für eine nahtlose Einbindung in moderne IoT-Gerätearchitekturen[CH1] .

Im Sortiment von Bürklin finden Entwickler eine große Auswahl an Sensoren für medizinische Anwendungen – von Standardlösungen bis hin zu spezialisierten Bauteilen für anspruchsvolle Einsatzgebiete:

Zu den Drucksensoren

Zu den Temperatursensoren

Zu den Durchflusssensoren

Zu den Positionssensoren

 

Was sind die speziellen Herausforderungen der Messtechnik in der Medizintechnik?

In der Medizintechnik sind die Anforderungen an die Messtechnik besonders hoch, und das aus gutem Grund. Schließlich geht es nicht nur um technische Präzision, sondern um die Gesundheit und Sicherheit von Menschen. Selbst unter anspruchsvollen Bedingungen muss jede Komponente, jedes Messverfahren und jede Verbindung zuverlässig funktionieren.

Strenge regulatorische Vorgaben

Gerätehersteller müssen eine Vielzahl an Normen und Richtlinien erfüllen. Neben der EU-Medizinprodukteverordnung spielt die ISO 13485 eine zentrale Rolle. Diese Norm definiert Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme für Hersteller medizinischer Geräte. Für die Messtechnik bedeutet das: Jede Komponente muss rückverfolgbar sein, dokumentierte Leistungsdaten besitzen und in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Ein Beispiel dafür sind laserbeschriftete Steckverbinder mit UDI-Codes.

Hohe Präzision und Wiederholbarkeit

Messungen müssen unter identischen Bedingungen reproduzierbar sein, und zwar ohne Abweichungen, die die Diagnose oder Therapie beeinflussen könnten. Dies erfordert hochpräzise Sensoren, stabile Signalübertragung und Messgeräte, die auch bei langen Betriebszeiten konstant arbeiten.

Miniaturisierung und Integration

Moderne Medizintechnik wird immer kompakter. Wearables, tragbare Diagnostiksysteme oder implantierbare Geräte benötigen Messtechnik, die klein, energieeffizient und dennoch leistungsfähig ist. Die Integration in kompakte Bauformen erfordert oft maßgeschneiderte Steckverbinder und platzsparende Elektronikkomponenten.

Datensicherheit und Echtzeitfähigkeit

Mit der zunehmenden Vernetzung medizinischer Geräte – vom OP bis zum Homecare-Bereich – steigen die Anforderungen an eine sichere Datenübertragung. Messwerte müssen in Echtzeit und ohne Verluste übermittelt werden, gleichzeitig gilt es, Patientendaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Hygiene und Biokompatibilität

Materialien in der Medizintechnik müssen nicht nur technisch geeignet sein, sondern auch strengen Hygieneanforderungen genügen. Komponenten wie Steckverbinder, Kabel und Gehäuse müssen häufig sterilisiert werden können, ohne dass ihre mechanische oder elektrische Leistung nachlässt. Bei implantierbaren oder patientennahen Komponenten spielen zusätzlich strenge Vorgaben zur Biokompatibilität eine zentrale Rolle.

Messtechnik trifft Digitalisierung: IoT und Data Logging

Mit der fortschreitenden Digitalisierung entwickelt sich auch die Rolle der Messtechnik in der Medizintechnik grundlegend weiter. Wo früher einzelne Messgeräte isoliert arbeiteten, entsteht heute ein vernetztes Gesamtsystem – basierend auf dem Internet of Things (IoT).

Ziel ist es, Messdaten nicht nur punktuell zu erfassen, sondern kontinuierlich zu analysieren, sicher zu übertragen und intelligent zu nutzen. Dabei gelten in der Medizintechnik besonders hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Verschlüsselte Übertragungswege, gesicherte Schnittstellen und zertifizierte Hard- und Softwarekomponenten sind deshalb ein Muss.

Vorteile des IoT in der Medizintechnik

  • Echtzeitüberwachung: Sensordaten werden direkt an zentrale Plattformen übermittelt – etwa zur Überwachung von Vitalparametern, Gerätezuständen oder Umgebungsbedingungen in Reinräumen.
  • Data Logging und Langzeitdokumentation: Gerade im klinischen Umfeld müssen Messdaten lückenlos dokumentiert werden – ob zur Nachverfolgbarkeit von Therapien oder zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen.
  • Predictive Analytics: Durch die Auswertung historischer Messdaten lassen sich Muster erkennen.
  • Anbindung an andere digitale Systeme: Ob Krankenhausinformationssysteme (KIS), Telemedizin-Plattformen oder Apps für Patienten: Die digitale Integration ermöglicht neue Services, höhere Transparenz und eine effizientere Versorgung.

Für die Umsetzung solcher Systeme braucht es zuverlässige Bausteine. Darunter:

  • Sensoren mit digitalen Schnittstellen
  • Mikrocontroller für die Vorverarbeitung
  • Kommunikationsmodule für Bluetooth, WLAN oder LPWAN
  • leistungsfähige Embedded-Systeme

Achten Sie beim Kauf dabei unbedingt auf namhafte Herstellermarken.

Entdecken Sie unser Sortiment an Komponenten für den Einsatz von IoT-Systemen in der Medizin:

Zu den Microcontrollern

Zu den Bluetooth- und WLAN- / LPWAN-Modulen

Messtechnik als Lebensretter

Präzise Messtechnik ist aus der modernen Medizintechnik nicht mehr wegzudenken. Ob zur Diagnose, Therapieüberwachung oder in der Laboranalytik: Zuverlässige Messdaten sind die Grundlage für fundierte Entscheidungen und sichere Abläufe. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen. Digitalisierung, Miniaturisierung und vernetzte Systeme stellen Entwickler und Hersteller vor neue Herausforderungen.

Wer in diesem Umfeld erfolgreich agieren will, braucht hochwertige Komponenten, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch normenkonform, langlebig und flexibel einsetzbar sind.

Bürklin bietet dafür ein breites Sortiment an Sensoren, Verbindungslösungen und Messtechnikkomponenten – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Anwendungen.

Jetzt einkaufen!

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.