Zur Presseübersicht

by.B – Bürklin Elektronik startet in die nächste Runde mit hochwertiger Eigenmarke für Entwicklerteams

Bürklin Elektronik präsentiert seine Eigenmarke by.B in aktualisierter Form und setzt damit neue Maßstäbe in Qualität, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Entwickelt für Entwicklerteams, die keine Kompromisse eingehen, vereint by.B hochwertige Komponenten mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einer breiten Verfügbarkeit – bereits ab Stückzahl eins.

Qualität nach Bürklin-Standards

„By.B steht für Qualität – und zwar nach den Maßstäben von Bürklin Elektronik“, erklärt Helmut Müller (Chief Product Officer bei Bürklin Elektronik). „Das ‚by.B‘ bedeutet ‚by Bürklin‘ und garantiert, dass unsere Eigenmarke denselben hohen Ansprüchen folgt wie unser gesamtes Sortiment.“

Um dies sicherzustellen, arbeitet Bürklin Elektronik ausschließlich mit langjährig bewährten Partnern zusammen und prüft neue Komponenten bereits in der Musterphase. Jede Lieferung wird im Wareneingang kontrolliert – sowohl durch Sichtprüfung als auch durch fest definierte Prüfverfahren. Die internen Abläufe sind nach ISO 9001 zertifiziert, für den ESD-Bereich erfüllt by.B die Norm IEC 61340-5-1. Gesetzliche Vorgaben wie REACH und RoHS werden vollständig eingehalten. Auf Kundenwunsch können auch spezielle Prüfverfahren individuell eingerichtet werden.

Flexibilität für projektbasierte Entwicklerteams

Flexibilität ist ein zentrales Versprechen der Marke by.B. Alle Komponenten sind in Kleinstmengen verfügbar – normalerweise ab einem Stück und ohne Mindestbestellmenge. Bis auf wenige Ausnahmen hält Bürklin Elektronik alle by.B Artikel dauerhaft auf Lager, sodass sie in der Regel sofort oder innerhalb weniger Tage lieferbar sind. Wer werktags bis 18 Uhr bestellt, erhält lagernde Produkte am nächsten Arbeitstag – innerhalb Deutschlands.

Für größere Bedarfe stehen Rahmenverträge mit flexiblen Abrufmengen zur Verfügung. Im Onlineshop werden nicht nur die aktuelle Lagerverfügbarkeit, sondern auch Details zur nächsten Lieferung und zur regulären Produktionszeit ab Werk angezeigt. So behalten Kunden jederzeit den Überblick und können Projekte vorausschauend planen.

Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette

Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Bürklin DNA und damit auch der Marke by.B. Vom Rohstoff bis zum Versand setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche Prozesse: Bestellungen und Serienproduktionen werden gebündelt, um Rohstoffe effizient zu nutzen und Ausschuss zu vermeiden. Kurze Lieferwege aus dem Herzen Europas reduzieren CO₂-Emissionen.

Materialien werden wann immer möglich aus recycelten oder nachhaltigen Rohstoffen gefertigt, und Verpackungen sind plastikfrei. Ein Beispiel sind die by.B Widerstandssets, die komplett aus Karton bestehen, ebenso wie die Nachfüllsets. Darüber hinaus kompensiert Bürklin Elektronik sämtliche CO₂-Emissionen aus dem Versand – für das gesamte Sortiment, nicht nur für by.B.

Produktpalette für alle Projektphasen

Die by.B Produktpalette umfasst aktuell rund 4.000 Artikel, darunter klassische Bauelemente wie Widerstände, Leiterplatten, Sicherungen, Litzen sowie mechanische Komponenten wie Abstandsbolzen und Befestigungsmaterial. Besonders für die Prototypenphase bietet by.B eine gut kombinierbare Auswahl, die die schnelle Umsetzung erster Funktionsmuster erleichtert.

Alle Produkte sind im Webshop mit technischen Datenblättern versehen, sodass Entwickler alle relevanten Informationen auf einen Blick erhalten und sofort entscheiden können, ob ein Bauteil zur Anwendung passt.

Kontinuierliche strategische Weiterentwicklung

Bürklin Elektronik entwickelt by.B kontinuierlich weiter, um eine smarte, zuverlässige und zukunftssichere Elektronik-Distribution zu gewährleisten. Im Fokus stehen praxisnahe Bereiche wie Sortimentsboxen, Werkzeuge für aktive und passive Bauelemente, Kabelmanagement und Quetschverbinder. Perspektivisch wird das Sortiment auch um technische Komponenten wie Hochlastwiderstände erweitert.

Sortiment auf einen Blick

  • Widerstände
  • Leiterplatten
  • Kabelmanagement
  • Sicherungen
  • Befestigungsmaterial
  • Handwerkzeuge
  • Schrumpfschläuche
  • Steuerleitungen

Mit by.B unterstreicht Bürklin Elektronik sein Engagement für Qualität, Flexibilität und Nachhaltigkeit und bietet Entwicklerteams eine verlässliche Basis für die Umsetzung ihrer Projekte – vom Prototypen bis zur Serienproduktion.

Bürklin Elektronik CPO Helmut Müller

Helmut Müller, CPO Bürklin Elektronik

Pressekontakt

Thomas Hinze-Clausen

Head of Marketing & Communication

[email protected]

+49 89 55875-265

Anschrift

Bürklin GmbH & Co. KG
Grünwalder Weg 30
D-82041 Oberhaching

Telefon: +49 89 55875-0
Fax: +49 89 55875-421
E-Mail-Adresse: [email protected]

Telefon: +49 89 55875-0
Fax: +49 89 55875-421
E-Mail-Adresse: [email protected]

Telefon: +49 89 55875-0
Fax: +49 89 55875-421
E-Mail-Adresse: [email protected]