Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel Bürklin
1. Veranstalter
Veranstalter und für die Durchführung des Gewinnspiels Verantwortlicher ist Bürklin GmbH & Co. KG, Grünwalder Weg 30, 82041 Oberhaching, Deutschland (im Folgenden „Bürklin“ genannt). Bereitsteller des Hauptgewinns ist die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, Max-Eyth-Str. 1, 74638 Waldenburg, Deutschland (im Folgenden „WE eiSos“ genannt).
2. Teilnahmeberechtigung- und Teilnahmevoraussetzung
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter: innen der B2B-Kunden von Bürklin, die mindestens achtzehn (18) Jahre alt und in Deutschland wohnhaft sind. Mitarbeiter:innen von Bürklin und WE eiSos sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist das Stellen einer geeigneten Durchführungsfläche für das Grillfest, insbesondere das Bereitstellen einer geeigneten Fläche zum Grillen von mindestens 80 m² Platz für 4-5 Biertischgarnituren und einer Stellfläche für den WE eiSos Truck. Der/ die Teilnehmer:in ist alleinig für eine geeignete Absicherung der Durchführungsfläche hinsichtlich Brandschutzes und Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich, dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der WE eiSos. Die Bereitstellung und Absicherung der Durchführungsfläche muss gegenüber der WE eiSos kostenlos erfolgen. Die WE eiSos behält sich das Recht vor, alleinig über die Eignung der zur Verfügung gestellten Durchführungsfläche zu entscheiden.
3. Teilnahmezeitraum:
Das Gewinnspiel beginnt am 14.05.2025 und endet am 11.06.2025. Die Auslosung der Preise erfolgt ab dem 16.06.2025.
4. Teilnahme
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss sich der/die Teilnehmer:in im Anmeldeformular auf der Website www.buerklin.com/de/gewinnspiel mit allen erforderlichen Daten registrieren. Eine reguläre Anmeldung zum Newsletter auf Bürklins Startseite berechtigt nicht zur Teilnahme.
Mit der Registrierung im oben genannten Anmeldeformular auf der Website www.buerklin.com/de/gewinnspiel stimmt der/die Teilnehmer:in automatisch der Anmeldung zu Bürklins Newsletter zu. Eine Abmeldung von dem Newsletter ist jederzeit über den Abmeldelink in den Newsletter E-Mails möglich.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.
5. Gewinn und Bedingungen
Hauptgewinn: Ein (1) exklusives Grillfest, das von WE eiSos für maximal 40 Personen, die dem Unternehmen des/der Gewinner:in angehören, bereitgestellt wird. Das Grillfest findet in Deutschland statt, voraussichtlich im Juli. Uhrzeit: ab ca. 16:30 / 17:00 Uhr.
Der genaue Zeitpunkt des Grillfests wird in Absprache mit dem/der Gewinner:in festgelegt.
Der WE Truck wird je nach Verfügbarkeit eingesetzt. Bei fehlender Verfügbarkeit bemüht sich WE eiSos eine Alternative anzubieten.
WE eiSos behält sich vor, Änderungen am Hauptgewinn vorzunehmen, wenn eine ordnungsgemäße Bereitstellung aus technischen Gründen, rechtlichen Gründen, aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund eines anderen Vorfalls, für den die WE eiSos nicht verantwortlich ist, nicht gewährleistet werden kann.
Weitere Gewinne: Verschiedene Artikel aus dem Bürklin Sortiment stehen zusätzlich als Gewinne zur Auslosung zur Verfügung. Eine detaillierte Übersicht der Produkte ist unter www.buerklin.com/de/gewinnspiel zu sehen.
Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinne sind nicht übertragbar.
6. Ermittlung der Gewinner
Die Gewinner werden durch die zufällige Auslosung unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmer:innen ermittelt.
7. Bekanntgabe der Gewinner
Die Auslosung findet ab dem 16.06.2025 statt. Die Gewinner werden nach erfolgreicher Auslosung per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner haben bis einschließlich 30.06.2025 Zeit, auf die Benachrichtigung per E-Mail zu reagieren. Reagiert ein/eine Gewinner:in nach den vorstehenden Bestimmungen nicht, so wird dieser Gewinn neu ausgelost. Sollte sich nach der Ermittlung der Gewinner herausstellen, dass der/die Teilnehmer:in nicht zur Teilnahme berechtigt war, so wird dieser Gewinn neu verlost. Dem/ der ursprünglich gezogenen Gewinner:in entstehen daraus keine Schadensersatzansprüche,
8. Erhebung und Nutzung von Daten
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie ein, dass Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Name in Bürklins Newsletter-Verteiler aufgenommen und bis auf weiteres gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit über den Abmeldelink in Bürklins E-Mails vom Newsletter abzumelden.
- Art der erhobenen Daten: Im Rahmen des Gewinnspiels werden folgende personenbezogene Daten erhoben: Name, E-Mail-Adresse.
- Zweck der Datenerhebung: Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung der Gewinner und zur Anmeldung für den Newsletter verwendet.
- Dauer der Datenspeicherung: Die Daten werden bis auf weiteres gespeichert, sofern der/die Teilnehmer:innen nicht von seinem/ihrem Recht auf Löschung oder Widerruf Gebrauch macht.
- Rechte der Teilnehmer:in: Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Berichtigung, Löschung oder Sperrung sowie das Recht, der weiteren Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen. Zur Ausübung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an: [email protected]
- Weitergabe von Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme der Daten des Hauptgewinners. Diese Daten werden WE eiSos weitergeleitet, um die Koordinierung und Durchführung der Veranstaltung abzustimmen.
- Sicherheit der Daten: Bürklin setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
- Kontakt für Datenschutzanfragen: Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an: [email protected]
9. Haftungsausschluss
Der Veranstalter haftet nicht für technische Störungen, Probleme oder Ausfälle, die zur Nichtverfügbarkeit des Gewinnspiels führen oder die Teilnahme beeinflussen können. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Gewinner oder Dritten in Zusammenhang mit dem Hauptgewinn entstehen, es sei denn, diese sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters zurückzuführen.
Die Verantwortlichkeit für die Durchführung des Gewinnspiels liegt alleinig bei Bürklin. WE eiSos übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei der Durchführung des Gewinnspiels entstehen und schließt eine solche hiermit explizit aus.
Jegliche Schadenersatzverpflichtung der WE eiSos und seiner Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Hauptgewinns, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf direkte Schäden, die nachweislich durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind, beschränkt. WE eiSos haftet nicht für jegliche Schäden, die aus unzureichenden Brandschutz- und/oder Sicherheitsmaßnahmen des/der Gewinner:in resultieren und der/die Gewinner:in stellt die WE eiSos von jeglichen Ansprüchen frei.
10. Änderungen und vorzeitige Beendigung
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern, zu unterbrechen oder zu beenden, wenn dies notwendig erscheint.
11. Widerrufsrecht
Teilnehmer:innen können ihre Einwilligung zur Teilnahme und zur Speicherung ihrer Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: [email protected]
12. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
13. Kontakt
Bei Fragen oder Beanstandungen wenden Sie sich bitte an: [email protected]
14. Datenschutzhinweis & AGB
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier.