Zum Onlineshop
Transparentes Relais für Kraftfahrzeuge mit Sicherung vor einem Straßenhintergrund

Relais einfach erklärt: Grundlagen, Funktion und Anwendung

Relais gehören zu den grundlegenden Bauelementen der Elektrotechnik und Automatisierung. Sie schalten, trennen und steuern elektrische Stromkreise – oft unscheinbar, aber technisch unverzichtbar. Doch was genau ist ein Relais, wie funktioniert es und warum kommen Relais in so vielen industriellen Anwendungen zum Einsatz?

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | | Lesezeit: ca. 3 Minuten

Was ist ein Relais?

Grundsätzlich ist ein Relais ein elektrischer Schalter. Stromkreise können mithilfe dieses kompakten Bauteils ein-, aus- oder umgeschaltet werden – ganz nach Bedarf. Erfunden hat das Relais der Amerikaner Joseph Henry und legten so eine praktische Lösung für viele Einsatzbereiche vor; dazu aber später noch mehr. Neben den elektromagnetischen Schaltungen gibt es mittlerweile außerdem auch elektromechanische Modelle. Aufbau und Bestandteile sind dabei immer ähnlich.

Wie ist ein Relais aufgebaut?

Die typischen Bestandteile eines Relais sind:

  • Spule mit Eisenkern
  • ferromagnetischer Anker
  • Kontaktfedern
  • Ruhekontakte (Öffner)
  • Arbeitskontakte (Schließer)

Wie funktionieren sie?

Die klassische Funktionsweise eines Relais kann so zusammengefasst werden:

  • Es wird Strom durch die Spule gejagt.
  • Die Spule erzeugt ein Magnetfeld.
  • Dadurch wird der ferromagnetische Anker angezogen.
  • Die zwei Kontakte werden angezogen, die Arbeitskontakte werden geschlossen.
  • Wird die Spannung entfernt, kehrt der Anker in die Ausgangsposition zurück.

Hinweis: Bei der Entstehung des magnetischen Feldes ist es – je nach Relais-Bauart – möglich, dass sich die Ruhekontakte öffnen. Im Falle von Umschaltkontakten oder Wechslern kommen auch Kombinationen von Arbeits- und Ruhekontakten zum Einsatz.

Welche Arten von Relais gibt es?

Relais unterscheiden sich je nach Bauweise, Größe, Art bzw. Material der Kontakte, Funktionsprinzip, Schaltleistung, Anzahl der möglichen Schaltzustände und nach Einsatzgebiet.

Die gängigsten Relais-Typen:

  • Bistabile Relais (z. B. Stützrelais, Lastrelais)
  • Halbleiter-Relais / Leiterplattenrelais
  • Koppel-Relais
  • Industrierelais / Leistungsrelais
  • Überwachungsrelais / Signalrelais
  • PhotoMOS Relais
  • Zeitrelais
  • Reedrelais
  • Koaxialrelais
  • Automotive Relais
  • Stromstoßschalter & Dimmer
  • Schütze

Zum Relais-Portfolio bei Bürklin

Wo werden sie eingesetzt?

Relais sind aus Industrie, Gebäudetechnik und Elektronik nicht wegzudenken. Ihre häufigste Anwendung ist sicherlich in ihrer Funktion als fernbetriebener Schaltverstärker. Darüber hinaus werden Relais auch zum Erzeugen einer galvanischen Trennung verwendet.

Typische Einsatzbereiche:

  • Automatisierungs- und Steuerungstechnik
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Energie- und Gebäudetechnik
  • Automotive-Anwendungen (Intervallrelais, Kraftstoffeinspritzrelais, Glühzeitrelais, Blinkrelais)
  • Mess- und Regeltechnik

Überall dort, wo Signale sicher getrennt oder Lasten geschaltet werden müssen, kommen Relais zum Einsatz.

Vorteile und Grenzen

Vorteile Nachteile
Preis-Leistung: günstig trotz steigender Rohstoffpreise Empfindlich bei Erschütterungen und Stößen
Montage: unkompliziertes Einbauen in bestehende Schaltungen Geräuschentwicklung: Belastung beim Schalten der Relais
Robust: Spannungs- und Stromspitzen-Verträglichkeit Eingeschränktes Isolationsvermögen
Einsatzgebiete: potentialfreie Trennung vom Laststromkreis Geringe Geschwindigkeit: hohe Ansprech- und Abfallzeiten
Geringe Erwärmung: keine Kühlung notwendig Verschleißgefahr der mechanischen und elektrischen Bauteile
Vielseitig einsetzbar: von geringen Signalen bis hin zu Hochfrequenz-Leistungen
Praktisch: Schaltzustand jederzeit erkennbar

Was sollten Sie beim Kauf beachten?

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung und Entscheidungshilfe für Ihren Relais-Kauf:

  1. Planung & Skizzierung der Schaltvorrichtung
  2. Klare Definition von Zweck und Aufgabe des oder der Relais
  3. Besuch des entsprechenden Onlineshops
  4. Filterung nach Bedarf einstellen
  5. Hauptkennwerte prüfen
  6. Produktauswahl und Kauf abschließen

Welche Hauptkennwerte gilt es beim Kauf zu beachten?

Folgende Parameter sollten vor dem Kauf genau geprüft werden:

  • Nenn-Betriebsspannung der Spule
  • Abfallspannung
  • Spulenstrom und Widerstand
  • Anzugsspannung
  • Ansprech- und Rückfallzeit
  • Schaltfrequenz

Tipp: Vertrauen Sie auf namhafte Relais-Hersteller. Denn: Erfahrung und Expertise garantieren Langlebigkeit und Produkt-Service. Dafür steht auch Bürklin mit seinen zahlreichen Herstellerpartnerfirmen.

Zu den Herstellern

Passendes Zubehör

Von A wie Abdeckungen über F wie Funktionsmodule und M wie Magnetspule bis Z wie Zeitblock: Bürklin bietet Ihnen die optimalen Ergänzungen für Ihre Relais-Komponenten – hochwertig, robust und zuverlässig.

Zum Relais-Zubehör

Relais als unverzichtbare Schaltelemente

Relais zählen zu den zentralen Bausteinen moderner Elektrotechnik. Sie verbinden einfache Steuerungssignale mit leistungsstarken Anwendungen und sorgen für Sicherheit, Flexibilität und Kontrolle. Ob in der Industrie, im Schaltschrank oder in der Gebäudetechnik – Relais leisten im Hintergrund einen entscheidenden Beitrag zur zuverlässigen Funktionsweise elektrischer Systeme.

Im Bürklin finden Sie eine große Auswahl hochwertiger Relais von unseren qualitätsorientierten Herstellerpartnern. Filtern Sie ganz einfach nach Ihren Ansprüchen und Wünschen – in nur wenigen Klicks ist Ihre Bestellung auf dem Weg zu Ihnen.

Jetzt bei Bürklin einkaufen

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.