Zum Onlineshop
Glass disc insulator units used in suspension insulator strings for high-voltage transmission lines.

Galvanische Trennung: Bedeutung und Anwendungsbereiche

Die galvanische Trennung ist ein zentrales Sicherheits- und Funktionsprinzip in der Elektrotechnik und Elektronik. Sie sorgt dafür, dass elektrische Stromkreise miteinander kommunizieren können, ohne dass ein direkter elektrischer Kontakt besteht. Warum die galvanische Trennung eingesetzt wird und in welchen Anwendungsbereichen sie unverzichtbar ist? Die Antworten auf diese Fragen zum Thema gibt’s im Magazinbeitrag.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | | Lesezeit: ca. 3 Minuten

Was bedeutet galvanische Trennung?

Unter galvanischer Trennung versteht man die Sicherstellung der Unabhängigkeit zweier elektrischer Stromkreise voneinander. Elektronen können dadurch nicht mehr direkt von einem Stromkreis in den anderen übergehen.

Trotz dieser Trennung ist eine Signal- oder Energieübertragung möglich – allerdings nur über nichtleitende Kopplungsprinzipien.

Das Ziel ist immer dasselbe: Strom, Störspannungen oder gefährliche Potentiale sollen sich nicht unkontrolliert ausbreiten, während Informationen oder Nutzsignale weiterhin übertragen werden können.

Warum ist galvanische Trennung wichtig?

Die galvanische Trennung erfüllt mehrere zentrale Aufgaben:

  • Sicherheit für Menschen: Wenn ein Fehler in einem Stromkreis auftritt, verhindert die galvanische Trennung Überspannungen und elektrische Schläge.
  • Schutz elektronischer Bauteile: Elektronische Komponenten reagieren empfindlich auf Überspannungen. Galvanisch getrennte Schaltungen verhindern, dass solche Effekte Bauteile beschädigen oder zerstören.
  • Verbesserung der Signalqualität: In Mess- und Steuersystemen können diverse Störungen die Übertragung von Signalen oder auch die Genauigkeit von Messergebnissen verfälschen. Eine galvanische Trennung sorgt in diesem Zusammenhang für störungsfreien Betrieb.

Wie funktioniert eine galvanische Trennung?

Um die Stromkreise voneinander abzutrennen, braucht es spezifische Komponenten. Darunter etwa Transformatoren, Kondensatoren, Optokoppler, Relais oder auch digitale Isolatoren. Da kein elektrischer Leiter zwischen den Stromkreisen existiert, erfolgt die Übertragung über physikalische Effekte. Die häufigsten finden Sie nachfolgend kurz erklärt.

Im Bürklin Onlineshop führen wir eine große Auswahl diverser Komponenten zur Trennung von Stromkreisen:

Transformatoren Kondensatoren Optokoppler Relais

Magnetische Kopplung

Bei dieser Form der galvanischen Trennung wird das Signal über ein magnetisches Feld übertragen, typischerweise mithilfe eines Transformators. Diese Methode ist besonders verbreitet in:

  • Netzteilen,
  • der Energieübertragung,
  • sowie der Leistungselektronik.

Optische Kopplung

Hier erfolgt die Signalübertragung über Licht, meist in einem Optokoppler. Ein elektrisches Signal steuert eine Leuchtdiode, deren Licht auf einen lichtempfindlichen Empfänger trifft. Diese Technik wird häufig in:

  • der Steuer- und Regeltechnik,
  • bei Digitalschnittstellen
  • sowie in Sicherheitsschaltungen

eingesetzt.

Kapazitive Kopplung

Bei der kapazitiven Kopplung werden Signale über elektrische Felder übertragen. Diese Variante wird vor allem bei modernen, integrierten Trennbausteinen genutzt, etwa in der digitalen Kommunikation.

Galvanische Trennung vs. funktionale Trennung

Wichtig im Hinblick auf diese Unterscheidung ist die Abgrenzung: Galvanische Trennung ist mehr als nur eine funktionale Trennung von Schaltungsteilen. Während eine funktionale Trennung lediglich den Betrieb sicherstellen soll, zielt die galvanische Trennung auf eine elektrisch vollständige Isolation ab – inklusive verschiedener Sicherheitsaspekte.

Typische Bauelemente für galvanische Trennung

Zur Umsetzung der galvanischen Trennung kommen unterschiedliche Bauteile zum Einsatz:

  • Transformatoren
  • Optokoppler
  • Trennverstärker
  • Isolierte DC/DC-Wandler
  • Digitale Isolatoren

Diese Komponenten sind im Onlineshop von Bürklin in zahlreichen Bauformen und Leistungsklassen erhältlich und bilden die Basis vieler sicherheitsrelevanter Schaltungen.

Zum Onlineshop

Wo wird galvanische Trennung eingesetzt?

Die galvanische Trennung ist aus vielen Bereichen nicht wegzudenken:

  • Messtechnik: Messgeräte und Messschaltungen nutzen galvanische Trennung für die Unterbrechung von Messstromkreis und Versorgungsstromkreis zur Vermeidung von Erdstromschleifen.
  • Industrie- und Automatisierungstechnik: In industriellen Anlagen schützt galvanische Trennung Steuerungen, Sensoren und Aktoren vor Störungen und Überspannungen.
  • Medizintechnik: In diesem Bereich steht der Schutz von Patienten im Vordergrund. Galvanisch getrennte Systeme verhindern, dass gefährliche Ströme auf den Menschen übergehen können.
  • Energie- und Leistungselektronik: In Netzteilen, Umrichtern oder Ladegeräten trennt galvanische Isolation Niederspannungs- von Hochspannungsbereichen und sorgt für sichere Energieübertragung.
  • Kommunikations- und Schnittstellentechnik: Digitale Schnittstellen profitieren von galvanischer Trennung, um Geräte vor Masseschleifen und Störungen zu schützen – insbesondere in vernetzten Systemen.

Zuverlässige Trennung für einen sicheren Betrieb

Die galvanische Trennung ist ein fundamentales Prinzip moderner Elektronik. Sie schützt Menschen und Geräte, verbessert die Signalqualität und ermöglicht den sicheren Betrieb komplexer Systeme. Ob in der Messtechnik, Industrie, Medizintechnik oder Energieversorgung – überall dort, wo unterschiedliche Spannungsniveaus oder empfindliche Signale aufeinandertreffen, ist die galvanische Trennung unverzichtbar.

Für Entwickler und Anwender gilt: Wer die Bedeutung und die verschiedenen Umsetzungsformen versteht, kann Schaltungen sicherer, robuster und zuverlässiger gestalten.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.