Zum Onlineshop
Detailansicht von elektronischen Bauteilen wie Spulen oder Transistoren auf einer Leiterplatte. Freiraum auf einem blauen, verschwommenen Gerät

Induktivitäten richtig einsetzen: von der Entstörung bis zur Energiespeicherung

Induktivitäten gehören zu den wichtigsten passiven Bauelementen in modernen Schaltungen. Sie beeinflussen maßgeblich deren Effizienz, EMV-Verhalten und thermische Stabilität. Trotzdem werden sie häufig „nebenbei“ dimensioniert. In diesem Beitrag erfahren Sie, worauf es in der Praxis ankommt und wie Sie Schritt für Schritt die passende Induktivität für Ihre Anwendung finden.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | | Lesezeit: ca. 7 Minuten

Grundlagen einfach erklärt: Was ist Induktivität?

Eine Induktivität ist ein Bauelement (meist eine Spule), das Energie im Magnetfeld speichert. Fließt Strom durch die Wicklung, entsteht ein Magnetfeld. Ändert sich der Strom, reagiert die Spule mit einer Gegenspannung: Sie „wehrt sich“ gegen schnelle Stromänderungen. Wenn der Strom plötzlich steigt oder fällt, bremst die Induktivität also diese Veränderung.

Genau das macht Induktivitäten in der Elektronik so wertvoll: Sie können Ströme glätten, Störungen reduzieren und Energie in Schaltnetzteilen zwischenspeichern. In der Praxis hilft die Induktivität häufig dann, wenn Stromverläufe stabiler und „ruhiger“ werden sollen – zum Beispiel auf einer Versorgungsschiene oder in einem Wandler.

Die Induktivitätsformel hilft, das Verhalten in Schaltungen zu beschreiben. Als Faustregel gilt: Je „größer“ die Induktivität (zum Beispiel in µH), desto stärker bremst sie schnelle Stromänderungen. Für die Bauteilauswahl zählt am Ende aber nicht nur der µH-Wert, sondern auch, wie sich die Induktivität unter realen Bedingungen verhält, etwa bei hohen Strömen, bei Temperatur oder bei schnellen Schaltfrequenzen.

Induktivitäten bei Bürklin entdecken

Gut zu wissen

Begriffsklärung: Induktivität vs. Spule vs. Drossel

Induktivitäten mit Ferritkern, Induktivitäts-Kupferwicklung sowie runde RFID-Antennen-Kupferwicklung auf schwarzem Hintergrund, Draufsicht

Induktivität: physikalische Eigenschaft eines Bauteils, Stromänderungen zu „bremsen“ (Einheit: Henry, H). Im Alltag meint „eine Induktivität“ meist das Bauteil Spule, das diese Eigenschaft in einer Schaltung bereitstellt.

Spule: Bauteilform, die Induktivität erzeugt, meist Drahtwicklung mit oder ohne Kern

Drossel: Induktivität, die in Strompfaden zur Filterung, Entstörung oder Energiespeicherung eingesetzt wird

Entstörung und EMV: Induktivitäten als Filterelemente verstehen

In vielen Anwendungen sind Induktivitäten vor allem eines: Filterbauteile. Sie werden eingesetzt, um hochfrequente Störungen zu dämpfen und Versorgungsspannungen zu stabilisieren. Das ist besonders relevant, wenn in der Nähe schnelle Schaltvorgänge stattfinden, etwa durch DC/DC-Wandler, Motorsteuerungen oder digitale Schnittstellen.

Was Induktivitäten bei Störungen wirklich tun

Störungen entstehen häufig als hochfrequente Signalanteile auf Leitungen oder Versorgungen. Induktivitäten erhöhen für diese schnellen Anteile den „Widerstand“ – genauer: die Impedanz – und reduzieren damit die Weiterleitung von Störenergie. In der Praxis heißt das:

  • weniger Störspitzen auf der Versorgung
  • geringere Emissionen über Leitungen
  • stabilere Funktion empfindlicher ICs und Sensorik

Induktivitäten in der Praxis: typische Filter-Schaltungen

Für eine wirksame Entstörung werden Induktivitäten in der Praxis meist mit weiteren passiven Bauelementen wie Kondensatoren kombiniert. Die Induktivität sitzt dann in Reihe und bremst schnelle Stromänderungen, der Kondensator liegt parallel und leitet hochfrequente Störanteile gegen Masse ab. Ein typisches Beispiel ist der LC-Filter, der Versorgungsspannungen glättet und Störungen hinter Schaltnetzteilen reduziert.

Für höhere Anforderungen kommt oft ein Pi-Filter (C–L–C) zum Einsatz. Dabei liegt die Induktivität zwischen zwei Kondensatoren, was Störungen am Eingang abfängt und die Spannung am Verbraucher zusätzlich beruhigt. Für sehr hohe Frequenzen werden auch Ferritperlen genutzt. Diese sind kompakt und effektiv, ersetzen aber nicht immer eine Induktivität mit definiertem µH-Wert und Strombelastbarkeit.

Entdecken Sie unser breites Produktportfolio:

Passive Bauelemente Kondensatoren Ferritperlen

Induktivitäten in Schaltnetzteilen: Warum die Spule über Effizienz entscheidet

In Schaltnetzteilen übernehmen Induktivitäten eine zentrale Rolle. Sie sorgen dafür, dass aus schnellen Schaltimpulsen eine gleichmäßige Ausgangsspannung entsteht. Damit eine Schaltung zuverlässig arbeitet, muss die Induktivität zum Betriebsbereich passen. Besonders wichtig sind dabei nicht nur der µH-Wert, sondern vor allem Strom- und Verlustparameter.

Typische Symptome einer „falschen“ Induktivität:

  • auffällige Erwärmung der Spule oder angrenzender Bauteile
  • instabile Ausgangsspannung oder unerwartete Reset-Probleme
  • stärkeres Rauschen/Ripple am Ausgang
  • EMV-Probleme oder hörbares „Spulenfiepen“

Wichtig: In Schaltnetzteilen entscheidet die richtige Induktivität nicht nur über die Funktion, sondern auch über die Serientauglichkeit.

Energiespeicherung im Magnetfeld: wichtig, aber nicht immer das Ziel

Induktivitäten werden oft mit Energiespeicherung gleichgesetzt. Das stimmt aber nur bedingt. Denn in Filtern liegt der Fokus eher auf Stördämpfung, während in Schaltnetzteilen die Energiespeicherung essenziell ist.

Entscheidend für die Auswahl: Energiespeicherung bedeutet fast immer auch Strombelastung. Und damit rückt ein Kriterium besonders in den Mittelpunkt, nämlich der Sättigungsstrom. Denn sobald der Kern in Sättigung gerät, sinkt die wirksame Induktivität stark ab. Das führt dazu, dass Ripple-Ströme steigen, Regelungen instabil werden und Bauteile thermisch stärker belastet werden.

Bauformen und Technologien: Welche Induktivität passt zu welchem Einsatz?

Induktivitäten unterscheiden sich nicht nur in ihrem Wert (µH/mH), sondern auch in ihrer Bauform, ihrem Kernmaterial und ihrem EMV-Verhalten. Für die Auswahlkompetenz ist es hilfreich, ein paar Kategorien zu kennen.

SMD oder bedrahtet?

  • SMD-Induktivitäten sind kompakt, gut automatisierbar und Standard in der Serienprodukten.
  • Bedrahtete Induktivitäten sind oft robuster und eignen sich gut für Prototypen, Reparaturen sowie Laboraufbauten.

Geschirmt oder ungeschirmt?

  • Geschirmte Induktivitäten reduzieren magnetische Streufelder und helfen bei EMV-kritischen Designs.
  • Ungeschirmte Induktivitäten können günstiger sein, erzeugen aber stärkere Streufelder.

Kernmaterial und Verluste

Das Kernmaterial beeinflusst, wie sich die Induktivität bei Frequenz, Temperatur und Strom verhält. Für Leistungsanwendungen werden häufig optimierte Materialien eingesetzt, um Verluste zu minimieren und Sättigung zu kontrollieren. In der Praxis heißt das: Zwei Induktivitäten mit gleichem µH-Wert können sich im Betrieb deutlich unterschiedlich verhalten.

Auswahlhilfe: Welche Induktivität brauche ich – und warum?

Um Induktivitäten richtig einzusetzen, helfen die folgenden sechs Kriterien bei der Auswahl:

  1. Induktivitätswert (µH/mH)
    Der Induktivitätswert bestimmt, wie stark Stromänderungen geglättet werden. Er ist ein Startpunkt – aber selten das einzige entscheidende Kriterium.
  2. Nennstrom und Sättigungsstrom
    Nennstrom: Strom, bei dem das Bauteil thermisch im Rahmen bleibt.
    Sättigungsstrom: Strom, bei dem die Induktivität deutlich abfällt. Für Schaltnetzteile ist der Sättigungsstrom meist der kritische Wert.
  3. DC-Widerstand (DCR)
    Ein niedriger DCR reduziert Leitungsverluste und Erwärmung. Das verbessert die Effizienz, besonders bei höheren Strömen.
  4. Frequenzverhalten und Verluste
    Induktivitäten verhalten sich bei hohen Frequenzen anders als bei niedrigen. Für EMV-Filter und Schaltnetzteile ist das entscheidend.
  5. Bauform und Abschirmung (EMV)
    Geschirmte Varianten reduzieren Streufelder und helfen, Störungen im Layout zu vermeiden.
  6. Temperaturbereich und Zuverlässigkeit
    Induktivitäten müssen zur Umgebung passen: Industrie, Automotive oder Dauerbetrieb stellen andere Anforderungen als ein Labormuster.
Gut zu wissen

Checkliste: Auswahl nach Anwendung

Entstörung/EMV-Filter

  • Fokus auf geeignetes Frequenzverhalten
  • Abschirmung sinnvoll bei empfindlichen Bereichen
  • Strombelastbarkeit passend zu Versorgungspfad/Rail

Schaltnetzteil (Buck/Boost)

  • Sättigungsstrom mit Reserve
  • niedriger DCR für Effizienz
  • thermische Stabilität und Bauform passend zum Layout

Energiespeicherung/Leistungsanwendung

  • Strom- und Temperaturreserven einplanen
  • Bauform auf geringe Verluste optimieren
  • EMV-Aspekte nicht unterschätzen

Tipp: Wenn Sie Induktivitäten nicht einzeln beschaffen möchten, können Induktivitäts-Sortimente für Entwicklung und Prototyping hilfreich sein, etwa für schnelle Versuche und Variantenvergleiche.

Zu Induktivitäts-Sortimenten

Mit den richtigen Kriterien zur passenden Induktivität

Induktivitäten übernehmen in Schaltungen sehr unterschiedliche Aufgaben. Entscheidend ist deshalb nicht nur der Induktivitätswert in µH, sondern vor allem der konkrete Einsatzbereich.

Wer sein Produkt konsequent an der Anwendung ausrichtet, findet rasch die passende Induktivität und vermeidet spätere Nacharbeit im Layout oder im EMV-Test. Dabei stets eine zuverlässige Unterstützung: das umfangreiche Sortiment rund um passive Bauelemente und Induktivitäten von Bürklin.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.