Zum Onlineshop
Speicherarchitekturen: Rechenzentrum mit Server-Racks, IT-Serverraum mit Serverreihen

Trends bei Speicherarchitekturen: aktuelle Entwicklungen im Überblick

Datenmengen wachsen rasant. Anwendungen werden komplexer. Anforderungen an Echtzeitfähigkeit, Energieeffizienz und Skalierbarkeit steigen kontinuierlich. In diesem Umfeld rückt ein Aspekt zunehmend in den Fokus, der lange als selbstverständlich galt: die Speicherarchitektur. Klassische Speicherhierarchien stoßen heute immer häufiger an ihre Grenzen – und neue Architekturen sowie Technologien setzen genau an diesem Punkt an. Wie verändern sie die Art und Weise, wie Speicher in modernen Systemen konzipiert und eingesetzt werden?

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | | Lesezeit: ca. 5 Minuten

Warum Speicherarchitekturen heute neu gedacht werden (müssen)

Lange Zeit stand die Rechenleistung von Prozessoren im Mittelpunkt technologischer Entwicklungen. Inzwischen zeigt sich jedoch deutlich, dass die Performance moderner Systeme weniger durch Rechenkerne als durch den Zugriff auf Daten begrenzt wird. Latenzen, Bandbreitenengpässe und der Energiebedarf für Datenbewegung werden zum Flaschenhals.

Hinzu kommen neue Anwendungsszenarien, die sehr unterschiedliche Anforderungen an Speicher stellen, darunter:

Eine starre, einheitliche Architektur wird diesen Anforderungen kaum noch gerecht. Stattdessen gewinnt ein anwendungsorientierter Ansatz an Bedeutung, bei dem benötigter Speicher gezielt auf Workloads abgestimmt wird.

Wo liegen die Grenzen klassischer Speicherhierarchien?

Traditionelle Speicherarchitekturen folgen einer klaren Hierarchie: Register und Cache nahe an der CPU, gefolgt von Arbeitsspeicher und schließlich Massenspeicher. Diese Struktur basiert auf dem Kompromiss zwischen Geschwindigkeit, Kapazität und Kosten.

Mit steigender Prozessorleistung und wachsendem Datenvolumen vergrößert sich jedoch die Lücke zwischen Rechen- und Speicherzugriff. Selbst schnelle Caches können nicht verhindern, dass Wartezeiten entstehen, wenn Daten aus langsameren Speicherstufen nachgeladen werden müssen. Gleichzeitig steigt der Energieaufwand für den ständigen Datentransfer innerhalb des Systems.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass klassische Hierarchien allein nicht mehr ausreichen, um moderne Anforderungen effizient abzudecken.

Aktuelle Entwicklungen setzen gezielt an den Schwachstellen klassischer Speicherhierarchien an. Ihr Ziel ist es, …

  • Latenzen zu reduzieren,
  • Datenbewegungen effizienter zu gestalten und
  • Speicher besser an unterschiedliche Workloads anzupassen.

Mehrere dementsprechende Trends prägen derzeit die Weiterentwicklung moderner Systeme.

Speicher näher an die Rechenlogik

Ein zentraler Ansatz besteht darin, Speicher physisch und logisch näher an die Recheneinheiten zu bringen. Near-Memory- und Processing-in-Memory-Konzepte reduzieren die Distanz zwischen Daten und Verarbeitung.

Besonders bei KI-Anwendungen und datenintensiven Workloads zeigt sich der Nutzen solcher Ansätze. Werden Daten direkt dort verarbeitet, wo sie gespeichert sind, lassen sich sowohl Performance als auch Energieeffizienz verbessern.

Gut zu wissen

Begriffsklärung: Near-Memory vs. Processing-in-Memory

Near-Memory Computing (NMC) bezeichnet Architekturen, bei denen Recheneinheiten physisch näher an den Speicher rücken, um Datenwege zu verkürzen und Speicherzugriffe effizienter zu machen.

Processing-in-Memory (PIM) geht einen Schritt weiter: Rechenoperationen finden direkt im Speicher selbst statt, wodurch Datenbewegungen nahezu vollständig vermieden werden.

Nicht-flüchtige Speichertechnologien

Nicht-flüchtige Speicher (Non-Volatile Memory, NVM) schließen zunehmend die Lücke zwischen klassischem RAM und Massenspeicher. Sie kombinieren Persistenz mit vergleichsweise kurzen Zugriffszeiten und eröffnen neue Möglichkeiten für Systemarchitekturen.

Dadurch verändern sich auch Software- und Systemdesigns. Speicher kann dauerhaft Daten halten, ohne die Geschwindigkeit klassischer Arbeitsspeicher vollständig einzubüßen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Controller, Betriebssysteme und Anwendungssoftware, um diese Eigenschaften sinnvoll zu nutzen.

Gut zu wissen

Begriffsklärung: Non-Volatile Memory

Non-Volatile Memory (NVM) bezeichnet Speichertechnologien, die Daten auch ohne Stromversorgung dauerhaft erhalten. Sie verbinden Persistenz mit kürzeren Zugriffszeiten als bei klassischen Massenspeichern und positionieren sich damit zwischen Arbeitsspeicher und Storage.

Heterogene Speicherlandschaften

Statt auf eine einzelne Speichertechnologie zu setzen, rücken zunehmend heterogene Speicherarchitekturen in den Fokus. Unterschiedliche Speicherarten werden gezielt kombiniert, um verschiedene Anforderungen innerhalb eines Systems abzudecken.

So können schnelle, aber begrenzte Speicher für zeitkritische Aufgaben eingesetzt werden, während kapazitätsstarke Speicher große Datenmengen aufnehmen. Die Steuerung dieser Heterogenität erfolgt zunehmend über intelligente Speichercontroller und Software-Schichten.

Neue Architekturansätze im Überblick

Neben technologischen Entwicklungen entstehen auch neue strukturelle Konzepte, die Speicherarchitekturen flexibler machen.

  • Disaggregated Memory bezeichnet Architekturansätze, bei denen Speicher physisch von den Recheneinheiten entkoppelt und als eigenständige Ressource im Netzwerk bereitgestellt wird. Dadurch lassen sich Speicherressourcen dynamisch bündeln, zuweisen und unabhängig von einzelnen Prozessoren skalieren.
  • Memory Pooling verfolgt einen ähnlichen Ansatz, indem Speicher gemeinsam genutzt und bedarfsgerecht verteilt wird. Ziel ist eine bessere Auslastung vorhandener Kapazitäten sowie die Reduzierung ungenutzter Speicherressourcen innerhalb eines Systems oder über mehrere Systeme hinweg.
  • Modulare Architekturansätze bedienen sich offener Schnittstellen und Standards, um Speicherkomponenten flexibel kombinieren und austauschen zu können. Sie reduzieren die Abhängigkeit von proprietären Lösungen und erleichtern es, Systeme an neue Anforderungen oder Technologien anzupassen.

Was bedeutet das für Embedded-, Industrie- und Edge-Anwendungen?

Embedded-Systeme sind häufig stark ressourcenbeschränkt und auf spezifische Aufgaben zugeschnitten. Faktoren wie deterministisches Verhalten, geringer Energieverbrauch und eine klar definierte Speicheraufteilung bestimmen die Architektur. Speicherlösungen müssen zuverlässig, langlebig und exakt auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sein.

Edge-Systeme verarbeiten große Datenmengen lokal, um Latenzen zu minimieren und Bandbreite zu sparen. Gleichzeitig sind Baugröße und Energieeffizienz entscheidende Faktoren. Eine angepasste Speicherarchitektur trägt in diesem Bereich wesentlich zur Gesamtperformance bei.

In industriellen Umgebungen kommen zusätzliche Anforderungen wie Temperaturbeständigkeit, Robustheit und lange Lebenszyklen hinzu. Speicherlösungen müssen nicht nur leistungsfähig, sondern auch langfristig zuverlässig sein. Architekturentscheidungen wirken sich daher direkt auf Betriebssicherheit und Gesamtkosten aus.

Die logische Konsequenz: Für diese Anwendungen können Speicherarchitekturen nicht mehr als nachgelagerte Komponente betrachtet werden. Sie müssen frühzeitig und anwendungsspezifisch in das Systemdesign einbezogen werden, um Performance, Energieeffizienz und langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Mehr über Embedded Systems erfahren

Worauf Entwickler und Entscheider achten sollten

Angesichts der Vielfalt an Technologien und Konzepten ist eine sorgfältige Auswahl entscheidend. Dabei sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden:

  1. Welche Workloads stehen im Vordergrund?
  2. Welche Anforderungen bestehen an Latenz und Bandbreite?
  3. Wie wichtig sind Persistenz und Datensicherheit?
  4. Welche Rolle spielen Energieverbrauch und Lebensdauer?
  5. Wie gut lässt sich die Speicherarchitektur in bestehende Systeme integrieren?

Tipp: Eine frühzeitige Analyse dieser Punkte hilft, Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Speicherarchitekturen als Teil des Gesamtsystems

Moderne Speicherarchitekturen lassen sich nicht isoliert betrachten. Sie sind eng mit Prozessoren, Bussystemen und Software verzahnt. Entscheidungen auf Speicherebene beeinflussen das gesamte Systemdesign – von der Hardware über das Betriebssystem bis hin zur Anwendung.

Ein ganzheitlicher Ansatz, der Speicher von Beginn an in die Architekturplanung einbezieht, wird daher immer wichtiger. So lassen sich Leistungsreserven besser nutzen und Systeme zukunftssicher auslegen.

Zukunftsfähige Systeme beginnen bei der Speicherarchitektur

Speicherarchitekturen entwickeln sich immer mehr vom passiven Bestandteil zum aktiven Gestaltungsfaktor moderner Systeme. Aktuelle Trends zeigen, dass Flexibilität, Nähe zur Rechenlogik und die Kombination unterschiedlicher Speichertechnologien an Bedeutung gewinnen.

Eine universelle Lösung gibt es dabei nicht. Vielmehr entscheidet der konkrete Anwendungsfall über die passende Architektur. Wer Speicher frühzeitig und systematisch in die Planung einbezieht, schafft die Grundlage für leistungsfähige, effiziente und skalierbare Systeme.

Bei Bürklin finden Sie Speicher-, Verbindungs- und Systemkomponenten namhafter Hersteller, die eine passgenaue Umsetzung für unterschiedliche Anforderungen ermöglichen.

Passende Ausstattung bestellen

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.