Stromversorgung im Schaltschrank: Auswahl, Dimensionierung und Absicherung
Eine stabile Stromversorgung ist das Rückgrat jeder industriellen Anlage. Im Schaltschrank laufen Energieverteilung, Steuerung und Schutzmechanismen zusammen. Dort entscheidet sich, ob Steuerungen zuverlässig arbeiten und Produktionsprozesse störungsfrei ablaufen. Fehler bei der Auslegung wirken sich unmittelbar aus: Spannungseinbrüche führen zu Steuerungsresets, und thermische Überlastung verkürzt die Lebensdauer von Komponenten. Eine durchdachte Planung der Stromversorgung umfasst daher weit mehr als die Auswahl eines passenden Netzteils. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, worauf es bei der Stromversorgung im Schaltschrank ankommt: von der Auswahl und Dimensionierung geeigneter Netzteile bis hin zu Absicherungs- und Redundanzkonzepten.
Inhaltsverzeichnis
- Welche Anforderungen muss eine Stromversorgung im Schaltschrank erfüllen?
- Worauf kommt es bei der Netzteilwahl an?
- Hold-up-Time und Power Boost: zwei wichtige Stabilitätsfaktoren
- Wie funktioniert die Stromverteilung im Schaltschrank?
- Absicherung und Schutzkonzepte
- Redundanz und Verfügbarkeit
- Welche typischen Fehler gibt es bei der Stromversorgung im Schaltschrank?
- Versorgungskonzepte zuverlässig planen
Welche Anforderungen muss eine Stromversorgung im Schaltschrank erfüllen?
Industrielle Umgebungen stellen hohe Ansprüche an die Stromversorgung. Temperaturbereiche von 0 bis über 50 Grad Celsius, Staubbelastung, Vibrationen sowie elektromagnetische Störungen beeinflussen den Betrieb. Netzteile im Schaltschrank müssen daher zuverlässig arbeiten und eine konstante Ausgangsspannung liefern.
Besonders im 24-V-DC-Bereich, der sich als Industriestandard etabliert hat, sind Spannungsstabilität und ausreichende Leistungsreserven entscheidend. Steuerungen, HMI-Systeme, Sensoren und Aktoren reagieren empfindlich auf Unterspannungen oder Spannungsspitzen. Gleichzeitig können Einschaltströme oder Lastwechsel kurzfristig hohe Stromspitzen verursachen.
Ein hoher Wirkungsgrad reduziert die Verlustleistung und damit die Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Das wirkt sich positiv auf das Kühlkonzept und die Lebensdauer aller verbauten Komponenten aus. Ebenso wichtig sind eine kompakte Bauform, DIN-Schienen-Montagefähigkeit und die Einhaltung relevanter Normen, etwa gemäß EN 60204-1 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen) sowie den jeweils gültigen europäischen Maschinenvorgaben.
Worauf kommt es bei der Netzteilwahl an?
Die Auswahl des passenden Netzteils ist der erste Schritt zu einer stabilen Stromversorgung.
Leistungsdimensionierung
Die Nennleistung sollte nicht exakt dem berechneten Lastbedarf entsprechen. Eine Leistungsreserve von 20 bis 30 Prozent bietet Sicherheit bei Lastspitzen oder späteren Erweiterungen. Auch Einschaltströme von Motoren, Relais oder kapazitiven Lasten müssen berücksichtigt werden.
Eingangsspannung
Je nach Anlage kommen ein- oder dreiphasige Netzteile zum Einsatz. Weitbereichseingänge erhöhen die Flexibilität bei internationalen Anwendungen oder schwankenden Netzbedingungen.
Wirkungsgrad und Verlustleistung
Ein hoher Wirkungsgrad reduziert die Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Besonders bei dicht gepackten Installationen beeinflusst dies direkt das thermische Gesamtkonzept. Weniger Abwärme bedeutet geringeren Kühlaufwand und höhere Betriebssicherheit.
Bauform und Integration
Netzteile für den Schaltschrank sind in der Regel für die DIN-Schiene ausgelegt. Neben der Breite spielt auch die Möglichkeit zur Parallelschaltung oder zur Integration von Redundanzmodulen eine Rolle.
Checkliste Netzteildimensionierung
- Gesamtlast aller Verbraucher berechnen
- Einschaltströme berücksichtigen
- Leistungsreserve von 20 bis 30 % einplanen
- Umgebungstemperatur und Derating beachten
- Wirkungsgrad und Verlustleistung prüfen
- Erweiterbarkeit der Anlage berücksichtigen
Hold-up-Time und Power Boost: zwei wichtige Stabilitätsfaktoren
Hold-up-Time
Die Hold-up-Time gibt an, wie lange ein Netzteil seine Ausgangsspannung aufrechterhält, wenn die Eingangsspannung kurzzeitig ausfällt. Typische Werte liegen bei 10 bis 30 Millisekunden. Sie verhindert Steuerungsresets bei kurzen Netzeinbrüchen.
Power Boost (Top Boost)
Power Boost beschreibt die Fähigkeit eines Netzteils, kurzzeitig einen höheren Strom als die Nennleistung bereitzustellen. Das ist wichtig bei Einschaltströmen, Lastspitzen und für das sichere Auslösen von Schutzorganen im 24-V-System.
Gut zu wissen: Während die Hold-up-Time Netzstörungen auf der Eingangsseite kompensiert, sorgt der Power Boost für Stabilität bei Lastspitzen auf der Ausgangsseite. Beide Funktionen erhöhen die Verfügbarkeit industrieller Anlagen.
Wie funktioniert die Stromverteilung im Schaltschrank?
Nach der Wandlung von AC auf DC folgt die strukturierte Verteilung der Energie. Eine klare Trennung von Leistungs- und Steuerkreisen erhöht die Übersichtlichkeit und reduziert die Störanfälligkeit.
Im 24-V-Bereich werden häufig Verteilmodule oder Sammelschienen eingesetzt, um mehrere Verbraucher effizient anzuschließen. Eine saubere Potenzialtrennung verhindert unerwünschte Beeinflussungen zwischen einzelnen Stromkreisen.
Besonders in komplexen Anlagen ist eine durchdachte Sekundärverteilung entscheidend. Sie ermöglicht eine gezielte Absicherung einzelner Verbraucher und vereinfacht Wartung sowie Fehlerdiagnose.
Absicherung und Schutzkonzepte
Eine stabile Stromversorgung endet nicht beim Netzteil. Ebenso wichtig ist ein abgestimmtes Schutzkonzept.
Leitungsschutzschalter schützen primär die Verdrahtung vor Überlast und Kurzschluss. Im 24-V-DC-Bereich stoßen klassische thermomagnetische Schutzschalter jedoch häufig an ihre Grenzen, da das Auslöseverhalten bei niedrigen Spannungen anders ist als im AC-Bereich.
Elektronische Sicherungen bieten in diesem Zusammenhang Vorteile. Sie erkennen Überströme präzise, schalten selektiv ab und ermöglichen eine schnelle Wiederinbetriebnahme. Zudem liefern sie oft Diagnoseinformationen, die in moderne Steuerungssysteme eingebunden werden können.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Überspannungsschutz. Besonders bei langen Leitungswegen oder extern angeschlossenen Komponenten können transiente Spannungsspitzen auftreten, die empfindliche Elektronik beschädigen.
Redundanz und Verfügbarkeit
In vielen industriellen Anwendungen ist eine hohe Anlagenverfügbarkeit entscheidend. Stillstandzeiten verursachen erhebliche Kosten. Redundante Stromversorgungskonzepte erhöhen die Ausfallsicherheit deutlich.
Typisch sind deshalb zwei parallel geschaltete Netzteile mit ORing- oder Redundanzmodulen. Fällt ein Netzteil aus, übernimmt das zweite unterbrechungsfrei die Versorgung. In Verbindung mit Monitoring-Funktionen können Fehler frühzeitig erkannt und Wartungsmaßnahmen geplant werden.
Redundanz ist besonders in kritischen Bereichen wie Prozessindustrie, Energieversorgung oder automatisierten Produktionslinien relevant.
Welche typischen Fehler gibt es bei der Stromversorgung im Schaltschrank?
In der Praxis entstehen Probleme häufig durch zu knapp dimensionierte Netzteile oder fehlende Leistungsreserven. Auch eine unzureichende Wärmeabfuhr kann die Lebensdauer deutlich verkürzen.
Ein weiterer häufiger Fehler ist die fehlende Selektivität in der 24-V-Verteilung. Wenn bei einem Kurzschluss die gesamte Versorgung abschaltet, wird die Fehlersuche unnötig erschwert. Eine strukturierte Absicherung einzelner Stromkreise erhöht die Betriebssicherheit erheblich.
Selektivität im 24-V-System einfach erklärt
Selektivität bedeutet, dass im Fehlerfall nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet wird und nicht die gesamte Anlage.
Dies wird erreicht durch:
- abgestufte Schutzkonzepte
- geeignete Auslösecharakteristiken
- elektronische Sicherungssysteme
Ziel ist eine schnelle Fehlerlokalisierung bei minimalem Produktionsausfall.
Versorgungskonzepte zuverlässig planen
Eine zuverlässige Stromversorgung im Schaltschrank entsteht nicht durch die Auswahl eines einzelnen leistungsfähigen Netzteils, sondern durch ein abgestimmtes Gesamtkonzept. Leistungsdimensionierung, strukturierte 24-V-Verteilung, selektive Absicherung und gegebenenfalls Redundanzlösungen greifen ineinander und bestimmen gemeinsam die Betriebssicherheit der Anlage.
Entscheidend ist dabei die passende Kombination aus Netzteilen, Schutz- und Verteilungskomponenten sowie ergänzenden Modulen.
Bürklin unterstützt Sie mit einem breiten Sortiment an industrietauglichen Netzteilen, Schutz- und Verteilungskomponenten sowie ergänzenden Systemlösungen dabei, individuelle Versorgungskonzepte passgenau umzusetzen – vom kompakten Steuerungsschrank bis zur komplexen Produktionsanlage.