Zum Onlineshop
SMD Vs. THT: Reihen von bestückten grünen Leiterplatten, die in einem Regal in einer modernen, automatisierten Elektronikfertigungsanlage gestapelt sind

SMD vs. THT: Unterschiede, Vorteile und Einsatzbereiche

Elektronische Baugruppen werden heute immer kompakter, leistungsfähiger und komplexer. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Fertigungsqualität und Reparierbarkeit. Zwei Löttechnologien prägen diesen Bereich: Through-Hole Technology (THT) und Surface-Mount Devices (SMD). Wir erklären Ihnen die Unterschiede zwischen SMD und THT und zeigen die Vor- und Nachteile der beiden Technologien auf. Plus: ein kurzer, praxisnaher Einstieg ins Thema SMD-Löten!

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | | Lesezeit: ca. 5 Minuten

Worin unterscheiden sich SMD und THT?

Der zentrale Unterschied zwischen SMD und THT liegt in der Art der Montage auf der Leiterplatte. Diese grundlegende Eigenschaft beeinflusst nicht nur die Bauform der Bauteile, sondern auch Layout, Fertigungsprozesse und spätere Einsatzmöglichkeiten.

Bei der Through-Hole Technology (THT) werden elektronische Bauteile mit Drahtanschlüssen durch Bohrungen in der Leiterplatte gesteckt und auf der Unterseite verlötet. Die Anschlüsse sind mechanisch fest mit der Platte verbunden, was zu einer hohen Stabilität führt. Gleichzeitig erfordert diese Technik allerdings zusätzliche Bohrungen, die Platz beanspruchen und die mögliche Bestückungsdichte begrenzen.

Surface-Mount Devices (SMD) werden hingegen direkt auf die Oberfläche der Leiterplatte gelötet. Die elektrischen Kontakte befinden sich als Pads oder Kontaktflächen an der Unterseite oder an den Seiten des Bauteils. Da keine Durchkontaktierungen notwendig sind, lassen sich die Leiterplatten in diesem Fall deutlich kompakter gestalten und auf beiden Seiten bestücken. Dies ist ein wesentlicher Grund für die breite Anwendung von SMD in modernen elektronischen Baugruppen.

Zum Löttechnik-Sortiment bei Bürklin

SMD und THT im Vergleich: Vorteile und Nachteile

Was ist also besser: SMD oder THT? Eine solche Bewertung greift in diesem Fall zu kurz, da beide Technologien unterschiedliche Ziele verfolgen. Demnach haben sowohl SMD als auch THT Vor- und Nachteile und eignen sich für unterschiedliche Anforderungen.

Vorteile von SMD

SMD-Technologie ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise. Durch den Wegfall von Bohrungen lassen sich Leiterplatten dichter bestücken, was insbesondere bei modernen Elektronikprodukten entscheidend ist.

Was außerdem für SMD spricht:

  • hohe Automatisierbarkeit in der Serienfertigung
  • geringere parasitäre Effekte, insbesondere bei Hochfrequenzanwendungen
  • geringerer Materialeinsatz bei Leiterplatten
  • kürzere Signalwege

SMD ist daher die dominierende Technologie in Bereichen wie Consumer Electronics, Industrieelektronik und Automotive.

Vorteile von THT

THT-Bauteile punkten vor allem durch ihre mechanische Stabilität. Die Drahtanschlüsse sorgen für eine feste Verankerung in der Leiterplatte, was bei mechanisch oder thermisch belasteten Anwendungen von Vorteil ist.

Weitere Pluspunkte:

  • hohe Belastbarkeit bei Steck- und Zugkräften
  • einfache Handhabung bei manueller Bestückung
  • gut geeignet für Prototypen und Reparaturen
  • geringere Anforderungen an Spezialwerkzeuge

Gerade bei Leistungselektronik, Steckverbindern oder Transformatoren ist THT weiterhin unverzichtbar.

Wo werden SMD und THT in der Praxis eingesetzt?

In der industriellen Praxis werden SMD und THT selten isoliert betrachtet. Häufig kommen beide Technologien gemeinsam zum Einsatz.

SMD findet sich typischerweise in:

  • der Serienfertigung mit hohen Stückzahlen
  • der Steuer- und Regelelektronik
  • der Kommunikations- und Hochfrequenztechnik
  • kompakten Embedded-Systemen

THT wird bevorzugt eingesetzt bei:

  • Steckverbindern und Schaltern
  • Leistungsbauteilen
  • mechanisch beanspruchten Komponenten
  • Prototypen und Kleinserien

Die sogenannte Mischbestückung kombiniert die Vorteile beider Welten und ist in vielen Anwendungen Stand der Technik.

Gut zu wissen

Entscheidungshilfe: SMD oder THT?

  • SMD: wenn hohe Packungsdichte und automatisierte Fertigung gefragt sind
  • THT: wenn mechanische Stabilität und einfache Reparatur im Vordergrund stehen
  • Mischbestückung: wenn beide Anforderungen kombiniert werden
  • maßgeblich sind Anwendung, Stückzahl und Belastung der Baugruppe

Wichtig: Beide Löttechniken erfordern geeignetes Werkzeug und Zubehör!

SMD-Löten für Einsteiger: Was Sie wirklich brauchen

SMD-Löten gilt oft als anspruchsvoll. Mit der richtigen Ausstattung und etwas Übung ist es jedoch auch außerhalb der automatisierten Fertigung gut beherrschbar.

Grundausstattung

Für den Einstieg genügt eine überschaubare Auswahl an Werkzeugen:

  • eine temperaturgeregelte Lötstation mit feiner Spitze
  • qualitativ hochwertiges Lötzinn
  • Flussmittel (z. B. als Stift oder Paste)
  • eine feine Pinzette
  • eine Lupe oder ein einfaches Mikroskop
  • Entlötlitze für Korrekturen

Diese Werkzeuge decken bereits einen Großteil typischer SMD-Arbeiten ab.

Optionales Werkzeug

Je nach Anspruch und Bauteilgröße kann zusätzliche Ausstattung sinnvoll sein:

  • Heißluftstation für größere Bauteile oder Reparaturen
  • Vorheizplatte zur gleichmäßigen Erwärmung
  • Schablonen für Lötpaste bei mehreren Lötstellen

Für Einsteiger ist diese Ausstattung jedoch kein Muss.

Schritt für Schritt: So gelingt das erste SMD-Löten

Das Löten von SMD-Bauteilen erfordert etwas Übung, folgt jedoch klaren Grundprinzipien. Mit einer strukturierten Vorgehensweise lassen sich auch erste Lötarbeiten kontrolliert und reproduzierbar umsetzen.

  1. Pad vorbereiten: Ein Lötpad leicht vorverzinnen und mit Flussmittel benetzen.
  2. Bauteil positionieren: Das SMD-Bauteil mit der Pinzette exakt ausrichten und fixieren.
  3. Ersten Kontakt löten: Das vorverzinnte Pad erhitzen, bis das Bauteil sauber anliegt.
  4. Zweiten Kontakt löten: Die verbleibende Lötstelle sauber ausführen und kontrollieren.
  5. Überprüfung: Sichtprüfung auf saubere Benetzung und korrekte Position.

Gut zu wissen: Dieser Ablauf eignet sich besonders für kleinere Bauteile und Einzelarbeiten.

Typische Fehler – und wie Sie sie vermeiden

Gerade beim Einstieg in das SMD-Löten treten bestimmte Fehler immer wieder auf. Wer sie kennt, kann gezielt gegensteuern und die Qualität der Lötstellen deutlich verbessern.

  • Zu viel Lötzinn: Führt schnell zu Kurzschlüssen – weniger ist in diesem Bereich meist mehr.
  • Fehlendes Flussmittel: Ohne Flussmittel entstehen matte oder unzuverlässige Lötstellen.
  • Falsche Temperatur: Zu niedrige Temperaturen führen zu kalten Lötstellen, zu hohe können Bauteile beschädigen.
  • Bewegung beim Abkühlen: Das Bauteil sollte während des Abkühlens nicht verschoben werden.

Wie immer gilt: Eine ruhige Arbeitsweise und sauberes Werkzeug sind entscheidend.

Zwei Technologien, unterschiedliche Stärken

SMD und THT sind keine konkurrierenden, sondern ergänzende Technologien. Die Wahl hängt stets von Anwendung, Stückzahl, mechanischen Anforderungen und Fertigungsprozessen ab. Während SMD durch Miniaturisierung und Automatisierung überzeugt, punktet THT mit Robustheit und einfacher Handhabung.

Wer die Stärken beider Technologien kennt, trifft fundierte Entscheidungen und schafft zuverlässige elektronische Baugruppen. Bei Bürklin finden Sie für beide Löttechniken ein breites, anwendungsorientiertes Sortiment namhafter Hersteller, das sowohl industrielle Anforderungen als auch praxisnahe Entwicklungs- und Reparaturaufgaben unterstützt.

Passendes Equipment finden

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.