Strom fließt, wenn Spannung vorhanden ist. Ohne Spannung kein Strom. Und um elektrische Spannungen messen zu können, braucht es Spannungsmessgeräte – umgangssprachlich auch als Spannungsmesser oder Voltmeter bezeichnet....
Alle Artikel
Messtechnik
Aufbau und Funktionsweise von Spannungsmessgeräten
Elektronikfertigung
Steckverbinder im Agrarbereich
Hochwertige und zuverlässige Steckverbinder werden von Kunden verstärkt nachgefragt. Die Herausforderung: Je nach Einsatzgebiet müssen die Bauteile unterschiedlichen, teilweise sehr hohen Ansprüchen gerecht werden. So et...
Industrie 4.0
Internet of Things & Industrie 4.0: Trends 2023
Das Internet of Things (IoT) hat digitalen Prozesse grundsätzlich verändert. Gerade in der Fertigung haben Entwicklungen im IoT-Bereich zu weitreichenden Innovationen geführt – etwa im Sektor Automatisierung und Robotik....
Industrie 4.0
Traceability: Rückverfolgbarkeit in der Industrie
Verbraucher werden regelmäßig über Rückrufaktionen fehlerbehafteter Produkte informiert. Für betroffene Firmen ist das meist mit hohem finanziellem Aufwand und mit Imageschäden verbunden. Doch wie kommt es dazu? Wie kann...
Energieeffizienz
Smart Buildings: Was kann das Gebäude der Zukunft?
Eine enge Vernetzung von Mensch, System und Umgebung ist der Trend: Ob im Smart Home, in Smart Buildings oder etwa in Smart Cities – intelligente Technologien spielen in allen Bereichen des Lebens eine immer größere Roll...
Energieeffizienz
Die Technik hinter der Elektromobilität
Ladestation statt Tankstelle: Viele Autofahrer sind der Meinung, dass es höchste Zeit ist, umzusteigen – von einem Verbrennungsmotor auf einen Hybrid- oder Elektroantrieb. Und immer mehr Hersteller setzen bei neuen Model...
Elektronikfertigung
Sicherheitsregelungen für Elektro- & Elektronikgeräte
Wer Elektro- und Elektronikgeräte herstellt oder importiert, muss mit den gängigen Sicherheitsregelungen für Elektro- und Elektronikgeräte vertraut sein. Bürklin hat nachfolgend die wichtigsten zusammengefasst – von der ...
Elektronikfertigung
Verbindungstechnik nach IEC 60320
Die IEC 60320 Norm bietet eine breite Palette an Steckverbindungen, die den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht werden. In unserem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über diese Norm und welche Vortei...
Elektronikfertigung
IP-Schutzarten: Eine Definition
Die Widerstandfähigkeit eines Gerätes ist ausschlaggebend für dessen Langlebigkeit. Dies erkennt man an der IP-Schutzart. Doch was ist eine IP-Schutzart? Wie unterscheidet sie sich von der Schutzklasse? Und wie ist ein I...
Energieeffizienz
Anatomie einer Wallbox: Die Technik hinter den E-Ladestationen
Wallboxen werden zukünftig in der Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge eine vorrangige Rolle spielen. Die an der Wand montierten Ladestationen ermöglichen es, E-Fahrzeuge schneller und einfacher aufzuladen. Doch was gena...
Medizintechnik
Titan: Wichtiger Werkstoff in der Medizintechnik
Titan ist einer leistungsstärksten und zuverlässigsten Werkstoffe in der Medizintechnik. Welche Eigenschaften von Titan macht es so besonders? Und worauf kommt es bei der Verarbeitung dieses Werkstoffs an? Erfahren Sie m...
Energieeffizienz
Energiezähler: Intelligente Stromnetzwerke & Messgeräte
Strom sparen und die Umwelt schonen: Ein Ziel, das Unternehmen in Zeiten von Energiekrisen und Klimawandel zunehmend unter Druck setzt. Doch wie lässt sich das umsetzen? Welche Technologien und Maßnahmen können Betrieben...
Messtechnik
Ultraschallprüfung (UT) und -sensoren in der Industrie
Die Ultraschallprüfung und -sensoren spielen in der Industrie eine wichtige Rolle bei der Fehlerermittlung von Werkstücken. Doch wie funktioniert eine Ultraschallprüfung überhaupt? In unserem Artikel erfahren Sie nicht n...
News
Kabelmanagement: Wie man den Betrieb und die Wartung von Solaranlagen vereinfachen kann
Der Einsatz erneuerbarer Energien nimmt weltweit immer mehr zu. Solaranlagen sind eine der am besten geeigneten Technologien, um saubere Energie zu erzeugen und die Ökobilanz zu verbessern. Die Effizienz von Solaranlagen...
Industrie 4.0
Die Grundlagen der Netzwerktechnik und Telekommunikation
Jeder nutzt sie, auch wenn viele nicht wissen, was genau sich hinter dem Begriff verbirgt: Die Rede ist von Netzwerken, die im Privaten wie auch im Beruflichen allgegenwärtig sind. Doch welche Technik steckt dahinter, un...