Niedervolt-Halogenlampen

Niedervolt-Halogenlampen

Unser Sortiment an Niedervolt-Halogenlampen benötigt für den Betrieb eine Spannung von 12 Volt. Daher ist der Einsatz eines Transformators unumgänglich. Im Vergleich zu konventionellen Lampen ist eine Energieersparnis von bis zu 50 % möglich. Zudem ist die Lebensdauer um ein Vielfaches erhöht. Es muss jedoch nicht auf natürliches Licht, das auch stufenlos gedimmt werden kann, verzichtet werden. Eine optimale Lichtlenkung, die durch einen Reflektor zusätzlich verstärkt werden kann, ist bei der Ausleuchtung von Objekten, beispielsweise in Vitrinen oder Schaufenstern, aber auch im öffentlichen Raum von Vorteil. Außerdem sind Niedervolt-Halogenlampen als Beleuchtung zum Arbeiten, Lesen oder Kochen hervorragend geeignet.