Multimeter

Multimeter

Mit diesen elektronischen Messgeräten lassen sich verschiedene physikalische Messgrößen bestimmen. Grundsätzlich werden Multimeter zum Messen der Stromstärke oder der Spannung wie Gleichspannung oder Wechselspannung eingesetzt. Auch der elektrische Widerstand lässt sich mit diesen Geräten ermitteln, beispielsweise zur Überprüfung von Dioden. Die Geräte messen entweder mit einem Tastkopf, mit Prüfspitzen oder mit Klemmen. Die Messergebnisse werden auf einer Digitalanzeige ausgegeben. Bei den meisten Geräten ist ein akustischer Durchgangsprüfer eingebaut. Spezielle Ausführungen verfügen zusätzlich über eine Protokollfunktion und eine Trenddarstellung. Mit Wireless-Multimetern können die Messergebnisse auch an Mobilfunkgeräte übertragen werden. Multimeter gibt es als Tischgeräte, die beispielsweise zu Schulungszwecken genutzt werden, und in kompaktem Format. Handliche Modelle passen in die Hosentasche. Multimeter werden beispielsweise bei der Elektroinstallation oder bei der Reparatur von elektrischen Geräten eingesetzt.