DIE ENERGIESPARLAMPE WIRD AUSSTERBEN.
RÜSTEN SIE JETZT AUF LED UM!

LED-Kompetenz hat einen Namen: Bürklin Elektronik.

L - E - D – diese drei Buchstaben stehen in der Lichttechnik für herausragende Lichtqualität, Wartungsfreundlichkeit, Kosteneffizienz und Langlebigkeit. Einmal installiert sparen die kleinen Leuchtdioden Strom und funktionieren einwandfrei, ganz ohne Quecksilber und über einen sehr langen Zeitraum. Je nach Leuchtmittel und Hersteller kann die LED-Lebensdauer 20.000 bis 50.000 Betriebsstunden betragen. Das sind Vorteile, gegen die keine Energiesparlampe ankommt. Deshalb wird ihr früher oder später das gleiche Schicksal blühen wie der klassischen Glühbirne: Sie wird zu einem Fossil. Lesen Sie in den verschiedenen Artikeln, welche guten Gründe es für Elektro-Installateure, Facility Manager und Immobilienbesitzer gibt, sich für eine Umrüstung auf LED zu entscheiden.

Wir zeigen Ihnen die positiven Aspekte rund um das Thema „LED“ auf und welche Einschränkungen Sie eventuell in Kauf nehmen müssen. Sehen Sie uns beim Thema „LED“ daher sowohl als Distributor als auch als persönlicher Berater. Auf Wunsch unterstützen wir Sie während des gesamten Umrüstungsprozesses mit kompetenter Beratung und Vor-Ort-Besichtigung, um Ihnen am Ende der Planung alle zur Lösung benötigten Komponenten zu liefern.

SICHERN SIE SICH JETZT IHR KOSTENLOSE ERSTBERATUNG

Erstklassige Beratung gehört bei uns zum Service.

Sie überlegen, ein Gebäude lichttechnisch zu modernisieren oder haben bereits konkrete Fragen zu einem Umrüstungsprojekt auf LED? Wir beraten jederzeit gerne und persönlich.

Füllen Sie dazu einfach das Kontaktformular aus, nennen uns bitte Ihre Telefonnummer und schicken Sie es uns zu. Wir rufen Sie dann an für die Vereinbarung eines Gesprächstermins mit einem unserer Licht-Experten. Dieser Spezialist berät Sie zu Ihrem Anliegen unverbindlich und völlig kostenlos.

Aber auch nach der Erstberatung sind wir für Sie da. Zusammen mit unseren Partnern unterstützen wir Sie während des gesamten Prozesses der Umrüstung. Wir besuchen und beraten Sie vor Ort und liefern Ihnen alle Komponenten, die Sie zur Realisierung Ihres Umrüstungsprojektes benötigen – von den Vorschaltgeräten bis zu den fertigen LED-Leuchten.

Darüber hinaus profitieren Sie von einer umfassenden Aftersales-Beratung bei allen technischen Fragen rund um Ihre Produkte.

LED im Einsatz

Ob außen oder innen, ob Gebäude, Produktionsstätten, Hallen oder Büroräume: Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Einsatzgebiete von LED und die dazu passenden Lösungen von Bürklin Elektronik.

Hier geht’s zu den Anwendungsbeispielen und Produkten!

Sie leuchtet und leuchtet und leuchtet

LED-Lampen erreichen ein rekordverdächtiges Alter im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln. Zudem sind sie so gut wie wartungsfrei. Lesen Sie hier, welche Wartungsvorteile der Wechsel zu LED mit sich bringt.

Hier lesen Sie den ganzen Bericht!

LED als produktiver Wohlfühlfaktor

Schummriges Licht am Arbeitsplatz oder in der Schule macht müde und senkt die Konzentrationsfähigkeit. Tageslicht reicht oft nicht aus, um Räume gleichmäßig zu erhellen. Die LED-Technologie kann hier mit ausgeklügelten Lichtkonzepten motivierend eingreifen.

Hier geht’s zur Motivationstechnologie!

Kostspielige LED – nachhaltig ihr Geld wert

Erfahren Sie, wie LEDs durch ihre technischen Eigenschaften und Vorzüge auf verschiedenen Wegen dazu beitragen können, die vergleichsweise hohen Anschaffungs- und Umrüstungskosten wieder einzuspielen.

Hier lesen Sie den ganzen Bericht!

Lumen? Watt ist das?

Wer auf LED umrüsten möchte, sollte bei der Wahl der richtigen Leuchtmittel eine Reihe von Faktoren beachten. Dazu zählen auch gewünschte Helligkeit und Farbtemperatur. Wie Sie sich im Dschungel von Lumen, Watt und Kelvin zurecht finden, zeigen wir Ihnen in zwei Infografiken.

Hier mehr erfahren!