ebm-papst
Das deutsche Unternehmen ebm-papst hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Luft- und Antriebstechnik spezialisiert. Das Produktportfolio des Herstellers umfasst sowohl mechanische als auch elektromechanische Bauteile – angefangen bei Axialventilatoren mit Außenläufermotoren und Innenläufermotoren bis zu Ventilen für Industrieanlagen.
Dabei setzt ebm-papst seit Beginn auf ganzheitliche Lösungskonzepte für die Motortechnik, die Elektronik und Strömungstechnik. Bürklin Elektronik führt die Lüfter und Ventilatoren des Herstellers in seinem Onlineshop-Sortiment!
Lüfter für die Industrie und das private Umfeld
Frischer Wind in der Lüftungstechnik: 1963 gründeten Gerhard Sturm und Heinz Ziehl die Elektrobau Mulfingen (ebm-papst). Bereits zu Beginn der Unternehmenstätigkeit sorgte ebm-papst für innovative Produktentwicklungen – etwa durch die Einführung des ersten Kompaktlüfters für die EC/DC-Technik. Zur damaligen Zeit war das Produkt unter der Bezeichnung „kollektorloser Gleichstrommotor“ bekannt.
Fast dreißig Jahre später übernahm die Firma den Elektromotoren-Hersteller PAPST MOTOREN GmbH aus St. Georgen (im Schwarzwald). In den folgenden Jahren forcierte ebm-papst die Entwicklung der neuartigen und energiesparenden Radialventilatoren und Axialventilatoren mit integrierter Elektronik.
Mit der Produktserie RadiCal® schaffte es ebm-papst, eine Benchmark im Bereich der EC-Radialventilatoren zu setzen. Besonderes Merkmal ist die innovative Materialkombination, um die Stabilität der strömungstechnisch-optimierten Laufräder zu erhöhen. Auch im Bereich passiver Bauteile sorgte das Unternehmen für neuartige Produktlösungen – z. B. mit dem AxiTop (Diffusor), der einen geringeren Energiebedarf hat und dabei mehr Leistung erzeugt!
Bei der Antriebstechnik setzt ebm-papst auf individuelle Lösungskonzepte für spezialisierte Industriebereiche. Die Antriebe kommen auf vielfältige Arten zum Einsatz – z. B. im Bereich der industriellen Automation oder der Labor- und Medizintechnik.
Top-Kategorien von ebm-papst: Lüfter und Ventilatoren für die Lüftungstechnik
Einen kühlen Kopf bewahren: Um der Wärmeentwicklung in elektronischen Bauelementen entgegenzuwirken, ist eine effektive Kühlung bzw. fortwährende Belüftung unablässig. Die normale Betriebstemperatur der Geräte bleibt dabei erhalten und einzelne Komponenten verschleißen weniger schnell. Mit den Lüftern, Ventilatoren und energieeffizienten Anschlusskabeln bietet ebm-papst individualisierte und leistungsstarke Produktlösungen für die Industrie.
Axiallüfter für die Be- und Entlüftung von elektronischen Geräten
Ob gesamte Industrieanlagen, moderne Rechenzentren mit zahlreichen Servern oder kleinere Bauelemente: Um die richtige Arbeitstemperatur zu erreichen und einen beständigen Luftaustausch gewährleisten zu können, braucht es innovative Lufttechnik-Lösungen. Lüfter von ebm-papst bewegen Luft zum Wärmeaustausch oder Kälteaustausch in Geräten und Systemen.
Die Lüfter von ebm-papst überzeugen durch ihre kompakte Bauweise, die geringe Einbautiefe und die niedrige Geräuschentwicklung. Beispielsweise ist bei den Axiallüftern des Herstellers der Außenläufermotor in das Bauteil integriert.
Zu den Axiallüftern von ebm-papstQuerstromventilatoren – kompakte Lüftungstechnik von ebm-papst
Die Querstromventilatoren von ebm-papst eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche (z. B. Automotive). Dabei zeichnen sich die ebm-Ventilatoren durch ihre geringe Bauhöhe und die effiziente, gleichmäßige Volumenströmung aus – Strömungstechnik, die bei einem großen Ansaug- und Ausblasquerschnitt einen hohen Luftdurchsatz ermöglicht. Weiters bleiben die Strömungsgeschwindigkeit und die Geräuschwerte niedrig.
Entsprechend den Anforderungskriterien einzelner Branchen sind verschiedene Antriebsvariationen verfügbar: asymmetrische Spaltpolmotoren, Kondensatormotoren oder Green-Technology-EC-Motoren (Gleichstrommotoren) mit eingebauter Kommutierungselektronik.
Zu den Querstromventilatoren von ebm-papstRadialventilatoren für den Luftaustausch
Die Radialventilatoren von ebm-papst sind sowohl mit vorwärts als auch mit rückwärts gekrümmten Schaufeln erhältlich. Dabei reduzieren die rückwärts gekrümmten Schaufeln den Energieverbrauch.
Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln erreichen die gleichen Luftdurchsatz- und Druckparameter wie solche mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Jedoch werden die Parameter bereits bei geringer Bauhöhe erreicht. Geeignet sind Ventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln vor allem für kleine elektronische Geräte.
Zu den Radialventilatoren von ebm-papstTop-Produkte von ebm-papst
AC-Axiallüfter der Produktserie 4000 Z
Die Axialventilatoren der Serie 4000 Z sind für eine Nennspannung von bis zu 230 Volt ausgelegt. Aufgrund der geringen Einbautiefe von 38 Millimetern ist die Anwendung dieser Art Ventilator bei flacheren Elektrogeräten möglich. AC-Lüfter von ebm-papst sichern eine kontinuierliche und stabile Luftstromversorgung zur Be- und Entlüftung von elektronischen und elektrischen Geräten.
Zum ProduktDC-Radiallüfter der Serie RLF 35-8/14 N
Ausgestattet mit einem vorwärts gekrümmten Laufrad, saugt der Lüfter die Umgebungsluft axial an. Der Luftaustritt erfolgt radial – der Bauform des Lüfters folgend. Das Gehäuse des DC-Radiallüfters besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dessen Materialeigenschaften machen das Bauteil widerstandsfähig und ermöglichen eine längere Betriebszeit.
Bei optimaler Umgebungstemperatur von maximal 40 °C erreicht der Radiallüfter eine Betriebszeit von 60.000 Stunden. Integriert ist ein Motorschutz, um bei einer Verpolung das Blockieren des Antriebs zu verhindern und das Bauteil zu schützen.
Zum ProduktDC-Querstromgebläse der Produktreihe QG 030-148/14
Mit einer Masse von 0,235 Kilogramm ist das Querstromgebläse der Serie QG 030-148/14 besonders leicht. Laufrad und Gehäuse sind aus Aluminium gefertigt, damit ist das Gebläse witterungsbeständig. Aufgrund der Eigenschaften des Metalls besteht Eigenschutz gegen Korrosion, und das Gerät ist UV-resistent. Bei idealen Temperaturverhältnissen (40 °C) liegt die durchschnittliche Betriebszeit bei 30.000 Stunden.
Die Querstromgebläse verfügen über einen eingebauten Motorschutz: Das Blockieren des Motors wird verhindert, z. B. wenn das Bauteil falsch gepolt wurde. Ebenfalls installiert ist ein Blockier- und Überlastungsschutz – etwa für den Fall, dass hohe Spannungen auftreten oder Fremdkörper die Schaufeln blockieren.
Zum Produkt