Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Steckdosenleisten

Steckdosenleisten

Was ist eine Steckdosenleiste?

Steckdosenleisten sind Verlängerungskabel mit einer oder mehreren Steckdosen, die einem die Möglichkeit geben, je nach Mehrfachsteckdose, mehrere Geräte an einem Ort mit Strom zu versorgen. Steckerleisten findet man in unterschiedlichen Kabellängen und Ausführungen. Auch müssen Mehrfachsteckdosen eine gewisse Sicherheit aufweisen, um nicht gleich einen Kurzschluss auszulösen. Je nach Anwendung benötigt man eine mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Bei Bürklin Elektronik finden Sie außerdem folgende Ausführungen an Steckdosenleisten:

  • Steckdosenleiste mit Schalter: Damit Geräte im Standby Modus nicht mehr Strom ziehen als ohne hin schon, kann man diese einfach mit dem Schalter ausmachen
  • Steckdosenleiste mit USB: Im digitalem Zeitalter von Smartphone, Tablets und sonstigem kann man einfach seinen Kabel mit der USB Buchse anschließen und dort aufladen
  • Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion: Hierbei wird an der Leiste ein Hauptgerät (Master) und mehrere Nebengeräte (Slave) angeschlossen. Wird das Hauptgerät beispielsweise ausgeschaltet, schalten sich automatisch auch die Nebengeräte mit aus. So kann man auch Energie sparen
  • Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz: Um Überspannungen bei Geräten zu vermeiden, ist ein Überspannungsschutz sehr sinnvoll
  • Schutzkontakt-Steckdosenleiste: Schuko ist die Abkürzung für Schutzkontakt .die in vielen europäischen Ländern verwendeten Standardsteckdose (CEE 7/7). Schukosteckdosenleisten gewährleisten, dass gefährlichen Spannungen abgeleitet werden beim herausziehen von Steckern

Was bringt eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz?

In der Mehrfachsteckdose ist ein eingebauter Überspannungsschutz der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Geräte vor zu hohen elektrischen Spannungen (z.B. durch einen Blitz) abgeleitet werden. So erleiden die Geräte, die daran angeschlossen sind, keine Schäden und man kann getrost seine elektronischen Geräte dort anstecken.

Bei Bürklin Elektronik finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Steckdosenleisten

Bürklin‘s Sortiment führt nicht nur eine Reihe an verschiedenen Steckdosenleisten von renommierten Herstellern wie Brennenstuhl, sondern auch Steckdosen in verschiedenen Varianten.  Sehen sie sich auch gerne in der Kategorie Arbeitsplatzausstattung um weitere Ausrüstungen für Ihren Arbeitsplatz zu finden. Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie uns telefonisch kontaktieren unter +49 89 55875-230 oder per E-Mail an info@buerklin.com. Montags bis freitags von 8:00 bis 19:00 Uhr stehen wir Ihnen zur Verfügung.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
336 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3