Knipex

Für die Bearbeitung von Verdrahtungen, Leitern und Kabeln braucht es Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Werkzeuges. KNIPEX stellt Präzisionswerkzeuge wie Zangen (zum Beispiel Crimpzangen), Seitenschneider und Vornschneider sowie Schrauber und Drahtseilscheren für derlei Tätigkeiten zur Verfügung.

Abzwicken und isolieren leicht gemacht – mit den Werkzeugen von KNIPEX. Erhältlich sind die Crimpzangen, Abisolierzangen, Kneifzangen und Schrauber des Herstellers bei Bürklin Elektronik. Weiter zur Produktübersicht!

Zangenexperte seit mehr als 135 Jahren

Zangen, die besser sind: Das ist der Anspruch, den das Unternehmen aus Wuppertal an seine Werkzeuge stellt. Um Arbeitsprozesse für Elektroniker und Ingenieure zu optimieren, entwickelt der Zangenhersteller bestehende Modelle weiter und konzipiert neue Zangentypen. Ob betreffend das Rohmaterial oder die Endfertigung von Seitenschneidern oder Crimpzangen: Jeder Entwicklungsschritt dient der Verbesserung des Produkts.

Qualität und Sicherheit für den beruflichen Alltag: Entscheidend für die Funktion einer Zange ist ihre Präzision. Neben Zangen stellt das Unternehmen auch ein breites Spektrum an Schraubern, Drahtseilscheren und Multifunktionswerkzeugen bereit. Für den Transport bietet der Hersteller stoß- und luftdichte Werkzeugkoffer. Eine Absturzsicherung am Werkzeug verhindert, dass Zangen und Co. verloren gehen.

Greifen, zwicken und drehen leicht gemacht: Von Spezialisten für Spezialisten – KNIPEX greift auf ein umfangreiches Wissen im Bereich der Fertigung und Entwicklung von Werkzeugen zurück und erfindet die Zange immer wieder neu. Das Unternehmen testet und optimiert Wege der Kraftübertragung, um Tätigkeiten im Bereich Verkabelung weiter zu vereinfachen. Geprüft wird auch immer wieder eine noch leichtere und schnellere Bedienbarkeit der Werkzeuge. Im Mittelpunkt steht die Optimierung der Produkte für die Kunden.

Top-Kategorien von KNIPEX: Präzisionswerkzeuge - von der Crimpzange bis zum Seitenschneider

Elektrohandwerker benötigen für ihre Tätigkeiten präzise einsetzbare Werkzeuge. Schließlich muss das zuverlässige und genaue Schneiden, Greifen, Formen, Zwicken, Crimpen und Abisolieren von Drähten, Kabeln und Leitern gewährleistet sein. KNIPEX setzt auf höchste Präzision bei der Fertigung seiner Zangen und Werkzeuge, um eine optimale Anwendung sicherzustellen.

Elektronikzangen von KNIPEX: Seitenschneider, Vornschneider & Co.

Um Materialien unkompliziert und verlässlich zu trennen, muss das Werkzeug den Anforderungen der Praxis gerecht werden. Seitenschneider und Vornschneider besitzen eine Schneide, die mit einer Anschrägung (in unterschiedlichen Größen) oder ohne Anschrägung erhältlich ist. Je nach Weiterverarbeitung beziehungsweise Anschlussverdrahtung wird die Schnittfläche entsprechend glatt.

Für die Praxis konzipiert KNIPEX vielseitige Seitenschneider und Vornschneider. Speziell für die Bearbeitung von Bauteilen, die sensibel auf elektrostatische Entladungen reagieren, bietet der Hersteller Griffe mit Mehrkomponentenhüllen. Ladungen können abgeleitet werden, und das Bauteil wird nicht beschädigt.

Zu den Seitenschneider & Vornschneider von KNIPEX

Elektronikzangen von KNIPEX

Crimpen, isolieren und abzwicken mit Crimpzangen und Presszangen von KNIPEX

Für das schnelle Abzwicken, Abisolieren und Crimpen (Verpressen) von Leitern, Kabeln und Messleitungen eignen sich Crimpzangen und Presszangen. Elektrohandwerker setzen dabei auf multifunktionale Werkzeuge, die für unterschiedliche Leiter (zum Beispiel Eindrahtige, Mehrdrahtige oder Feindrahtige) verwendet werden können.

KNIPEX produziert Zangen, die sich in erster Linie durch einfache Anwendung und lange Beständigkeit auszeichnen.

Zu den Crimp- und Presszangen von KNIPEX

Crimp- und Presszangen von KNIPEX

Greifzangen von KNIPEX: Wasserpumpenzangen und Gripzangen für das Handwerk

Entsprechend den verschiedenen Anwendungsbereichen braucht es Greifzangen, die sich den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Aufgrund der variablen Gleitgelenke ist die Öffnungsweite der Greifbacken von KNIPEX flexibel einstellbar. Nach Einrasten des Gelenkbolzens ist die Einstellung fixiert. Greifbacken mit verzahnter Oberfläche sorgen für mehr Halt während der Anwendung.

Wasserpumpenzangen und Gripzangen (Feststellzangen) von KNIPEX zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Materialien aus.

Zu den Greifzangen von KNIPEX

Greifzangen von KNIPEX

Top-Produkte von KNIPEX

Werkzeugkoffer von KNIPEX – Produktserie ROBUST KNIPEX

Für den Einsatz vor Ort und die Organisation der Zangen und Werkzeuge bietet KNIPEX Werkzeugkoffer. Das Produkt lässt sich bequem tragen und überzeugt auch durch seine Stoßfestigkeit. Die Oberfläche und die Verschlüsse sind luft-, wasser- und staubundurchlässig. Ein weiterer Vorteil ist das automatische Druckausgleichventil am Werkzeugkoffer 00 21 34 HL S2 von KNIPEX.

Der ROBUST Werkzeugkoffer beinhaltet zudem vier Schraubendreher (PH), vier Kreuzschraubendreher (PZ), drei Zangen und einen Kabelschneider – eine gute Basis für den Alltag im Betrieb.

Zu den Produkten

Werkzeugkoffer ROBUST von Knipex

Crimpzangen der Produktreihe KNIPEX MultiCrimp®

Um den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten, empfiehlt sich die Verwendung der Crimpzange KNIPEX MultiCrimp®. Mit dieser Zange wird das Vercrimpen von Kabeln, elektrischen Leitern und Messleitungen einfacher. Das beigefügte Wechselmagazin und fünf Crimpeinsätze ermöglichen das Crimpen unterschiedlicher Kabelstärken und -typen.

Die Crimpzange besteht aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, wodurch die Zange widerstandsfähiger gegen Abrieb und Korrosion ist. Werkzeuge mit einer Chrom-Vanadin-Legierung sind stabil, beständig und eignen sich für anspruchsvolle Arbeitseinsätze.

Zum Produkt

KNIPEX MultiCrimp

Abisolierzange KNIPEX MultiStrip 10 für Isolierungsarbeiten

Für handwerkliche Arbeiten im Bereich der Elektro-Installationstechnik empfiehlt sich die Verwendung einer Abisolierzange. Mit dem MultiStrip10 ist das Abisolieren ohne Nachjustierung möglich. Weiters bietet die Zange eine vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrahtigen Leiter mit Standardisolierung.

Die Anwendung der Abisolierzange verhindert Beschädigungen der Leiter. Die Klemmbacken halten die Kabel rutschsicher fest, ohne die übrigbleibende Isolierung zu beschädigen. Integriert ist ein tiefliegender Drahtschneider für Cu- und AI-Leiter (mehrdrahtig bis 10 Quadratmillimeter und eindrahtig bis 6 Quadratmillimeter).

Zum Produkt

Abisolierzange Multistrip 10 von Knipex